请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2373 你(们)好
我的客户希望使用两个电源输入(PoE 和12V-适配器)来操作 TPS2373。
他们希望12V 适配器具有电源输入优先级。
但是、我在数据表中找不到用于选择功率优先级的应用电路。
因此、我将在应用手册 SLVA306A 中建议适配器优先级内容。
如果应用应用应用应用手册 SLVA306A 中的"适配器优先级"、是否没有问题?
- SLVA306A 的电源插入选项
- SLVA306A 的适配器优先级