This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53667:输出电容

Guru**** 2388160 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/839650/tps53667-output-cap

器件型号:TPS53667

您好、E2E、

我们将使用 TPS53667 + CSD95490*5 (5相)进行设计。

VIN=12V、VOUT=0.95V、IOUT=160A

直流纹波规格为+/- 3%、瞬态规格为+/-5%。

我们是否可以为每个相位使用470uF/3MR POS-CAP 2个器件? (共10个正电容)

电容是否足以满足此设计要求? (不包括 MLCC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    请提供负载电流阶跃和压摆率的详细信息、以确认输出电容。

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    感谢您的回复。

    负载电流步长:0~50%(0~80A)和 50%~100%。(80A~160A)
    压摆率:2.5A/uA

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    每相位 POS-CAP 为2x470uF、正常。 但请告诉我们、每个相位打算使用哪些陶瓷电容器?

    谢谢。

    此致、

    Rama。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rama:

    完整的电源树、如下所示、

    VDDCORE (0.75V)
    CSD95490*5 (5相)
    VIN=12V、VOUT=0.75V、IOUT=160A
    直流纹波规格为+/- 2%、瞬态规格为+/-7.5%。
    我们是否可以为每个相位使用470uF/3MR POS-CAP 2个器件? 或更低?

    VDD3V3 (3.3V)
    CSD95490*2 (两相)
    VIN=12V、VOUT=3.3V、IOUT=75A
    直流纹波规格为+/- 3%、瞬态规格为+/-7.5%。
    我们是否可以为每个相位使用330uF/3MR POS 电容器2件? 或更低?

    VDD1V0 (1.0V)
    CSD95490*2 (两相)
    VIN=12V、VOUT=1.0V、IOUT=56A
    直流纹波规格为+/- 3%、瞬态规格为+/-7.5%。
    我们是否可以为每个相位使用330uF/3MR POS 电容器2件? 或更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    软提醒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有3种情况在输出端使用2x470uF/2x330uF 电容器。

    对于3.3V 输出、75A 情况、建议使用三相而不是两相、以获得更好的热性能。

    谢谢。

    此致、

    Rama。