This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5390:H 桥 UCC5390设计。

Guru**** 2515940 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794810/ucc5390-h-bridge-ucc5390-design

器件型号:UCC5390

我目前使用 ucc5390和 h 桥进行设计。 这里是原理图和文件。
我对栅极电阻值感到困惑。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您关注我们的器件、我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组的应用工程师。

    我没有您的原理图、但我假设您询问如何正确选择栅极电阻。 请再次分享您的原理图、以确认并查看您的其余设计。

    同时、我还附上了同事的技术手册、该手册将帮助您确定如何在功率 FET 的栅极上适当选择外部电阻。

    www.tij.co.jp/.../slla385.pdf

    请分享您的原理图并告知我们您是否有其他应用问题、或者如果复制的链接解决了您的问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Bridge_2D00_V3_2D00_1.pdfthanks以供答复。 此处是随附的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    感谢您提供原理图。

    我对您的电路有几个意见:
    关于栅极电阻、我假设您指的是导通路径上(R13和 R15)以及关断路径上(R14和 R16)的并联组合、以及关断路径上的 R23和 R25。 这种电流配置的优势可能是外部栅极电阻器将有助于从驱动器中耗散功率。 与单个栅极电阻相比、4个电阻器具有更好的功率耗散能力。 您目前的导通路径上的电阻为2.35欧姆(R13和 R15的等效电阻)+ 2.35欧姆(R14和 R16的等效电阻)= 4.7欧姆(拉电流)、而关断路径上的电阻为2.35欧姆(R23和 R25的等效电阻)(灌电流)。 根据您在栅极所需的 dv/dt、这些值看起来是合理的。 或者、根据您的开关频率(高开关频率=驱动器内的更高功率耗散)、您只需选择具有相似值的单个电阻即可节省组件数量和电路板空间。

    关于输入引脚 IN+/IN-上的短路电阻 R17? 请记住、如果保持断开、则反相输入 IN–在内部上拉为高电平;如果保持悬空、则同相输入 IN+在内部下拉为低电平。 我注意到您曾提到过、在 PCB 走线较长的情况下、它应该提供抗噪性能、但是在任一输入端使用一个小 RC 滤波器(RIN<100欧姆、CIN<300pF)通常足以克服输入级上的噪声。

    -您可能需要重新考虑 C23和 C21的值。 180uF 对我来说似乎太大了! 我假设您需要获得10A 的完整驱动电流、请确认。 与 C22和 C17并联的低 ESR 或 ESL 电容器(最多为4.7uF 至20uF)通常足以对驱动器进行充分偏置。
    此外、请记住、无论您选择的旁路电容器是多高、总等效栅极电阻都会影响驱动电流。 DRVout 路径上的阻抗越高、驱动器的驱动电流(拉电流/灌电流)就越低、从而减少栅极的上升/下降时间。 在翻转侧、导通路径上的阻抗越低、驱动器电流越高、栅极上的上升/下降时间越长、过冲风险越高(导致电路中出现 EMI)。

    如果您有其他问题、请告知我们;如果您有其他问题、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。
    电阻并联串联是为了提高额定功率以及灵活性、因为我想更改电阻值以优化导通和关断、我想在分析方法与实际硬件之间进行学习。
    2、如您所述、Ron 为4.7欧姆、ROFF 为2.35欧姆。 开关频率不是太高。 它将大约为50kHz-100kHz。
    3.是的 RC 滤波器也显示在 IC 的应用手册中。 如果我只使用电阻、其值为1k、是否有任何问题?
    使用180uF 的主要思想是使电容器不会以低电容值放电。 是的、峰值电流的实际值取决于器件的外部阻抗加上栅极电阻。
    5.除了180 μ F 外,电路图是否看起来不错?
    6、如果使用大电容180 μ F、小电容4.7-20 μ F、会发生什么情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    您的 FET 的总栅极电荷似乎只有17.3nC、这实际上不是一个重负载、导致10uF 电容器完全放电(或需要180uF)。 我们的驱动器已使用类似的电容值进行偏置、以驱动更大的负载/FET、因此我要尝试的一点是、您实际上不需要这么大的电容。 我尚未使用180uF 测试我们的驱动程序以确认可能出现的问题、但您可能会自行承担风险。

    除了前面关于布局的评论外、我还建议将所有去耦电容器和钳位二极管尽可能靠近驱动器的电源引脚放置、并将 FET 尽可能靠近驱动器放置、以缩短 PCB 走线长度并最大限度减小寄生电感。

    除此之外、您的原理图和布局看起来合理。

    如果您的电路出现问题或有其他问题、请告知我们。
    同时、如果这解决了您的问题、请按下绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它具有低栅极电荷、但我可能需要驱动大约300-400nC 的栅极电荷。 我将把电容器更改为10uF 或大约该值。
    电容器之外。
    我是否需要添加更多保护? 添加更多组件没有问题、也不需要尺寸。 但我希望我的 PCB 稳健耐用。 即使是业余爱好者也应该使用它。 它应该保护用户几乎不会遇到任何问题、就是我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想了解电流能力。 如何为 IC 选择隔离式电源。 使用4个 MEA1D1215SC 是否足以满足不同 IC 的电流需求并提供10A 灌电流和拉电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何软件可以查看原理图中的电流能力或瞬态电压电流?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mohammad、

    我对延迟答复表示歉意。

    我们在以下链接中提供了适用于该器件的仿真工具(未加密 PSpice 模型):
    www.ti.com/.../toolssoftware

    对于每个 IC、您将需要2个单独的电源、一个用于初级侧 VCC1、另一个 VCC2。 请记住、驱动器不会连续拉电流/灌电流10A、这是栅极驱动接通/关断转换在非常特定的时间(持续时间很短、通常小于1us)时的峰值电流。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    如果没有、请按绿色按钮。

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、
    我的一个问题是、由于我需要为项目提供强大的设计、因此需要在原理图中添加更多保护。
    2.是的、我将一个电源用于4个 IC、我是说同一个直流电源将用于所有4个 Vcc1、
    3.我正在使用4个隔离式 DC-DC 转换器通过馈送 VCC1的同一个 DC 电源为 VCC2供电。 没关系吗?
    4. 10A 将仅用于打开和关闭过程,即小于<开关时间,即也小于1us。 因此、我使用3个不同的电容器和具有不同 ESR 的不同类型的电容器来提供脉冲电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohammad、

    我查看了原理图、您的设计非常稳健。 实际上、您可能采取了过多的预防措施。

    答:齐纳钳位可以是常规二极管钳位、就像 VDD2钳位从 OUT 到 VDD2一样。 您的电路可以正常工作,但在其他系统中,我更经常看到这种情况。 它还消除了一些齐纳泄漏电流。

    B.栅极电阻器的尺寸远远大于所需值。 它们会为您的电路增加更多寄生电感、从而降低开关性能。 您可能能够使用一个0805导通电阻器和一个0805关断电阻器。 这些电阻器通常可以处理大得多的峰值电流、只要您不违反其 PDI 额定值、就应该可以。 数据表第11.2.2节提供了如何计算此 PD 的示例。 只需用外部电阻更换内部电阻、以确保其不会过热。

    c.这些电容器可降至10uF 陶瓷电容器、以满足您的电流栅极电荷要求。 陶瓷电容器可以维持非常高的峰值电流、并且大多数峰值电流将已经由 IC 附近的100nF 电容器提供。 对于使用传统开关的几乎任何栅极驱动器电路而言、180uF 太大。 此外,由于您已经在使用 LDO 来调节这些轨电压,因此没有必要使用齐纳二极管。

    d.在输入端添加滤波电容器。 可以使用数据表第11.2.2.1节中的计算来确定值

     

    e.无需续流二极管、因为 FET 具有体二极管。

    2.一个电源可以为全部4个 Vcc1供电、因为它们以同一接地端为基准。

    3.使用相同的 VCC1电源轨为4个隔离式直流/直流转换器供电应该是可以的,假定 VCC1电源轨可以提供足够的电流为所有这些器件供电。

    如果您使用的是所有陶瓷电容器、它们的 ESR 非常低。 它们的限制因素实际上是 ESL、这会减慢驱动器的可能 di/dt。 采用 X5R 或 X7R 电介质的陶瓷电容将为我们的驱动器提供最佳性能。 请参阅本应用手册中的图3、了解不同电容器类型和封装之间的阻抗差异。

    http://www.ti.com/lit/an/slyt639/slyt639.pdf

     

    如果这有助于回答您的问题、您可以按下绿色按钮吗?

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 你们俩都很亲切。 )