主题中讨论的其他器件: TPS23754、 UCC24630、 TPS23757、 TPS23754EVM-420、 TPS23753
您好!
我将 TPS23753A 与 Coilcraft POE13P-33L 变压器配合使用。 看起来电流输出过高、无法使用次级侧整流器二极管、因此我一直在研究各种 TPS23753A 评估板中的一些同步布局。
这里的大多数方法似乎都需要在变压器上使用另一个线圈、而我没有这种线圈。 是否有办法在不使用额外线圈的情况下执行此操作-例如、TPS23754评估板中使用的方法是否适用?
或者、是否可以使用任何同步整流器控制器 IC、例如 UCC24630? 我发现这种类型的 IC 中的大多数需要高于我拥有的3.3V 电源的电压。
谢谢