This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:次级侧整流二极管

Guru**** 1649650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A, TPS23754, UCC24630, TPS23757, TPS23754EVM-420, TPS23753AEVM-001, TPS23753
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/836253/tps23753a-secondary-side-rectifier-diode

器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件: TPS23754UCC24630TPS23757TPS23754EVM-420TPS23753

您好!  

我将 TPS23753A 与 Coilcraft POE13P-33L 变压器配合使用。 看起来电流输出过高、无法使用次级侧整流器二极管、因此我一直在研究各种 TPS23753A 评估板中的一些同步布局。  

这里的大多数方法似乎都需要在变压器上使用另一个线圈、而我没有这种线圈。 是否有办法在不使用额外线圈的情况下执行此操作-例如、TPS23754评估板中使用的方法是否适用?

或者、是否可以使用任何同步整流器控制器 IC、例如 UCC24630? 我发现这种类型的 IC 中的大多数需要高于我拥有的3.3V 电源的电压。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    非常感谢您的提问。 根据输入、驱动同步反激式拓扑似乎是此设计的最佳选择、因为它不需要次级绕组。

    我建议您查看 TPS23757 EVM:    

    此设计具有3.3V 和3.3A 的输出选项。 它具有同步输出、无需额外的线圈。

     TPS23754EVM-420是自驱动同步反激式设计。 它还使用脉冲变压器、具有5V 5A 输出。 您在该项目中设计的功率级别是多少?

    如果您有任何疑问、请查看并告知我。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的快速回复。 此设计适用于802.3af 1类设计(大约13W)。

    TPS23757看起来很有趣、谢谢。 我考虑用于的项目是一个合理的空间受限的项目(主要是高度受限)、因此我稍微担心需要更大的1uH+330uF 输出滤波器、这在 TPS23753AEVM-001设计中看起来要小得多。 当您采用同步设计时、是否需要更大的滤波器?

    与驱动的 TPS23757相比、TPS23754中的自驱动同步设计有哪些优缺点?

    对于这两种设计、是否有 WEBENCH 或 Mathcad 计算表可帮助进行设计?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本文将更好地解释不同设计的优缺点: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2015/11/10/maximizing-poe-pd-efficiency-on-a-budget 

    反激式器件不需要输出电感器。 我们有一些设计根本不使用电感器。 但是、它确实有助于减少输出纹波、因此通常需要满足纹波规格。 因此、您可以将其更改为符合您的空间要求的器件、但代价是输出滤波更少。  

    我们目前没有 WEBENCH 或 Mathcad 计算表。 我们的数据表不包含有关如何设计功率级的信息、因为我们的许多器件可用于多种拓扑。  

    下面是一篇详细介绍如何使用 TPS23753设计反激式器件的文章。 在浏览设计示例时、这是一个有用的工具。

    "使用 TPS23753供电设备和电源控制器进行设计(修订版 C)":    

    如果您有任何疑问、请告诉我、如果问题得以解决、请在论坛上注明。 谢谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    我们在将近一个星期内没有听到你的声音。 您对此帖子是否有任何更新?  
    我想确保您拥有成功完成项目所需的一切、但由于我们尚未收到您的意见、我们将在几天内关闭此主题。 请告诉我们您的项目状态、我们可以从此处继续。

    谢谢!

    此致、

    Michael Pahl  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的答复+对延迟答复表示歉意。  

    感谢本文提供了一些信息、说明您为何需要自同步与栅极驱动二次整流-驱动方法听起来效率最高。  

    已了解设计说明、但在本例中、是否可以离线继续此对话、以便我们可以讨论原理图审阅和更具体的详细信息? 我可以使用电子邮件吗?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 PJs、

    是的、我们可以在 E2E 上的私人信使中继续此对话。 在这里、您可以向我发送原理图、我们可以进一步讨论。

    此外、还提供了一些有关 PoE 在线的优秀培训: http://www.ti.com/power-management/power-over-ethernet-poe/support-training.html

    对于新标准、具体而言:

     https://training.ti.com/power-over-ethernet-getting-started-new-standard 

    对于一般不熟悉 PoE 的人来说、这些都是很好的学习机会。  

    此致、

    Michael Pahl