This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138HSFBEVM-029:将示例项目与 HSFB 固件匹配

Guru**** 2560740 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/837658/ucd3138hsfbevm-029-matching-sample-project-to-hsfb-firmware

器件型号:UCD3138HSFBEVM-029
主题中讨论的其他器件:UCD3138

您好!

我正在尝试利用 UCD3138的一些特性、例如前馈和电流环路控制。 在示例项目 (离线模式>UCDB31xx 隔离式数字电源控制器> HSFB 中心抽头)中,单击“显示”选项卡时,它会显示许多功能,如下所示。

但是、当我连接使用库存固件(http://www.ti.com/tool/UCD3138FW-HSFB)刷写的器件时、程序显示如下:

请注意缺少参数和选项卡、例如电流环路和前馈环路。 库存固件也会显示一个名为 'C-DC BUC'的项目名称。 如果我尝试从示例(.xml)加载项目、我会收到一个错误。

下面显示了上述错误的相关行

我使用 Code Composer Studio 查看了库存固件的代码、看起来前馈已编程到中。 PMBus 命令 FA 也在其中。 因此、我假设它会出现在 GUI 中。 我已经尝试了我能想到的一切来使这项工作,我非常感谢任何帮助。

软件:Code Composer Studio 6.2.0.00048和 Fusion Digital Power Studio 3.0.36

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我们正在努力重现这一情况、并将返回给您。  奇怪的是、它显示的是降压而不是 HSFB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scott、

    我们仍在研究此问题、但您能否替换固件中的行:

    #define SETUP_ID           "version1|BUCKSYNC000"                  //通用设置 ID

    使用

    #define SETUP_ID           "version1|HSFB001"               //通用安装 ID

    请重新编译并报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amiel:

    如上所述、我修改了 pmbus_topology.h 中的 SETUP_ID。 Fusion Digital Power Studio 中的名称现在显示为直流/直流 HSFB、我要查找的选项卡现在显示出来。 现在提供了所需的功能。

    谢谢!