主题中讨论的其他器件:UCD3138
您好!
我正在尝试利用 UCD3138的一些特性、例如前馈和电流环路控制。 在示例项目 (离线模式>UCDB31xx 隔离式数字电源控制器> HSFB 中心抽头)中,单击“显示”选项卡时,它会显示许多功能,如下所示。
但是、当我连接使用库存固件(http://www.ti.com/tool/UCD3138FW-HSFB)刷写的器件时、程序显示如下:
请注意缺少参数和选项卡、例如电流环路和前馈环路。 库存固件也会显示一个名为 'C-DC BUC'的项目名称。 如果我尝试从示例(.xml)加载项目、我会收到一个错误。
下面显示了上述错误的相关行
我使用 Code Composer Studio 查看了库存固件的代码、看起来前馈已编程到中。 PMBus 命令 FA 也在其中。 因此、我假设它会出现在 GUI 中。 我已经尝试了我能想到的一切来使这项工作,我非常感谢任何帮助。
软件:Code Composer Studio 6.2.0.00048和 Fusion Digital Power Studio 3.0.36
谢谢你