This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24725A:BQ24725A 电流设置与实际的时钟电流不匹配

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, EV2400, BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814160/bq24725a-bq24725a-current-setting-doesn-t-match-the-actual-chraging-current

器件型号:BQ24725A
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ40Z50-R1

尊敬的先生:

我们的客户已登录 BQ24725A、他们正在将充电电流设置为3250mA、如下所示。 但是,当 RD 测量实际充电电流时,它们只测量最大电流2.6A。 库尔您会检查设置的电流网与实际电流之间为何存在差异? 。 此外、他们目前使用的电池组使用 TI 电量监测计 BQ40Z50R1、我们也附上了 BQ24725A 原理图。

e2e.ti.com/.../BQ24725A-.pdf

Abvoe、请金利迪帮助我们、如果您有任何问题、请随时告诉我

阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    测量的充电电流是2.6A 还是2.966A、如 GUI 中所示?

    此外、对于其他充电电流设置、充电电流是否准确? 如果可能、请在充电电流设置为以下每个值时向我发送测量的充电电流:0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、 和3A.

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    我们对 RD 进行了双重检查。 每次测试充电电流时、充电电流会稍有不同 、充电电流始终介于2.6A 至2.9A 之间、但 不 会达到3205mA 设置的变化电流。  我们已要求 RD 根据您的建议运行其他一些电流设置、我们正在等待反馈。 同时、您能不能知道为什么会导致这种情况? 如果我们可以尝试任何其他设置? 请告诉我

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    有几种情况可能会导致 ICHG 降低。 例如、如果适配器过载、无法为系统供电并同时为电池充电、则 BQ24725A 将进入 DPM。 充电电流将会降低、以确定系统优先级并防止适配器崩溃。

    此处是我在 EVM 上测量的一些 ICHG 精度数据、供参考。 测得的 ICHG 完全处于数据表中给出的调节精度范围内。 较高的 ICHG 寄存器设置应该更准确、这就是为什么我有兴趣在较低的 ICHG 设置下查看您的数据。 如果较低的 ICHG 设置是准确的、但3250mA 不准确、则 DPM 等功能可能会起作用并降低充电电流。

    除了根据我提到的当前设置收集 ICHG 精度数据外、您还可以查看以下其他一些内容:

    1) 1)您是在连接系统负载的情况下测试这种情况、还是仅测试适配器、充电器和电池?

    2) 2)根据原理图、适配器电压为19V。 适配器的电流容量是多少?

    3) 3)您的输入电流寄存器设置是什么?

    4) 4)尝试测试时、您的电池电压是多少、您的充电电压寄存器设置是什么?

    5) 5) ILIM 引脚上的测量电压是多少?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    以下是您提出的问题的信息。

    1) 1)您是在连接系统负载的情况下测试这种情况、还是仅测试适配器、充电器和电池?

    =>在  系统负载开启的情况下测试电池。 但是、 系统 待机模式。 系统负载应小于10W。

    2) 2)根据原理图、适配器电压为19V。 适配器的电流容量是多少?

    =>适配器为90W,这应该足以满足测试条件

    3) 3)您的输入电流寄存器设置是什么?

    =>输入电流设置为5A

    4) 4)尝试测试时、您的电池电压是多少、您的充电电压寄存器设置是什么?

    =>电池电压典型值为10.8V (3P),并且充电 电压寄存器设置为12.6V

    5) 5) ILIM 引脚上的测量电压是多少?

    =>目前我们使用 DIDVide 电阻将 ILIM 的电压设置为0.79V,使用 RSR 0.01欧姆和 ICHG 3.2A 最大值,VLIM 应达到0.64V,电流设置应与设计相匹配。

    我们仍在等待另一个负载测试结果(他们需要 S/W RD 的帮助来测试它。) 我们将在有它时向您更新它

    在测量仪上、如果您有任何其他您可以想到的解决方案、 请告诉我们、感谢 advacne

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您提供该信息。 当您获得各种充电电流寄存器设置(0.5A、1A、1.5A、2A、2.5A、 和3A)。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您是否能够收集此数据?

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    很抱歉耽误你的回答。 我们已经对 RD 进行了一些测试、并 收集了一些数据供您参考。  

    第一,原始设置,充电电流3.2A:

    如您所见设置和测量结果,充电电流设置将有15%的折扣

    然后,我们将充电电流调整为512mA。 然后仍有大约15%的设置电流、如下图所示:

    我们尝试了另一种电流设置、它似乎有相同的问题、RD 认为无需测试更多电流

    除此之外、我们还注意到其他问题。 对于预充电、电流也不准确、因此 Rd 设置的值更高。 请参阅以下日志:

    e2e.ti.com/.../pre_2D00_charge.xls

    此外、根据 RD 的测试、输入充电电流也不准确。 目前设置为4.15A@19V、我们实际测量的功率将高达90W (同时为系统电源充电)。 BQ24725A 上的所有电流设置似乎都不准确、请向我们提供有关此问题的一些建议。 提前感谢  

    除了电流设置问题外,我们还注意到,当电池插入时(无适配器),浪涌电流过大。 请查看以下波形:(当适配器仅在10A 左右插入浪涌时)。 我们正在努力减少浪涌、如果您有任何建议、也请告知我们。 我还再次添加了 BQ24725A 原理图

    e2e.ti.com/.../BQ24725A_5F00_V01_5F00_0403.pdf

    如有任何疑问、请免费告知我。 希望很快收到您的来信

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您发送这些详细的测量结果!

    IBUS 和 ICHG 在不同的寄存器设置中都始终保持大约15%的关断、这一事实表明、检测电阻器可能不准确、并且10 mΩ 时会下降15%。 BQ24725A 使用欧姆定律检测输入电流和充电电流:iBus =(ACP - ACN)/RAC 和 ICHG =(SRP - SRN)/RSR。 因此、如果感应电阻器稍微不准确、那么 BQ24725A 的电流调节也将被丢弃。

    您是否对 RAC 和 RSR 使用相同类型的10 mΩ 感应电阻器? mΩ、您是否有另一种类型的10k Ω 电阻器可供您尝试?

    mΩ、我注意到您的原理图使用了一个3 mΩ RAC 感应电阻器、而不是10k Ω。 是这样吗?

    µF 浪涌电流问题、您可以尝试移除 VBAT 上的22 μ F 电容器中的一个、看看这是否会改善问题。 除此之外、请查看以下应用报告、了解降低浪涌电流的方法:

    http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    我们已经尝试 了您建议的解决方案。  mΩ 用一个新的10 μ s 来替换 RAC 和 RSR  、并且当前的精确度似乎没有太大的改进。 如果有任何其他建议是我们针对 此问题尝试的、您能提供帮助吗?  由于下一个构建的 scheudle,RD 需要我们尽快解决这个问题。 因此,请帮助我们做到这一点。 提前感谢

    作为 INRuch Current 解决方案、我们现在正在尝试、并将很快为您提供更新

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您可以尝试两种方法:

    1) mΩ mΩ 稍小的感应电阻器(8.2k Ω 而不是10k Ω)。 这可能会使 ICHG 寄存器设置和实际 ICHG 更接近匹配。

    2) mΩ mΩ 较大的感应电阻器(例如20k Ω 而不是10k Ω)。 较大的感应电阻器可实现更精确的电流调节、但代价是导通损耗更高。 mΩ、如果您使用20 μ A、请注意、您的寄存器设置需要使所需电流加倍。 例如、为了使 ICHG = 3.2A、您需要将充电电流寄存器设置设置为6.4A

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Angelo:

    客户帮助 改变感应电阻。  他们  要么 累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么累了要么结果    奇怪的是、当我们更改感应电阻时、充电电流变化不大。 现在、我们将使用 RD 再次查看 H/W。 此外、请帮助我们仔细检查他们的应用(我们随附最新的原理图和布局作为您的参考)、并查看 您是否可以为我们提供有关该应用的任何其他解决方案/建议。 提前感谢

    e2e.ti.com/.../IPS_2D00_70CB_5F00_V01_5F00_ti.pdf

    e2e.ti.com/.../ADE70CB_2D00_1AV00_2D00_20190717.7z

    此外、RD 提出另一个问题、RD 当前正在使用 EV2300软件狗读取/写入寄存器。 但是、他们的电池组请求器使用 EV2400进行电池侧设置(监测计)。 我们想知道这是否会导致任何问题?请告知我们。 谢谢

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我已经查看了原理图。 在大多数 mΩ mΩ 下、它与用户指南中显示的 EVM 原理图相匹配、但 PR96仍被错误地标记为3 μ A 而不是10 μ A。 此外、PL24的用途是什么、为什么某些节点标记为"DC11V_1_R"和"DC11V_P"? 您的适配器电压为19V、对吧?

    我不明白为什么更改感测电阻值不会影响充电电流。 RD 是否对此进行了更新?

    关于您对 EV2300的问题、这不应成为问题、因为 BQ40Z50-R1与 EV2300和 EV2400兼容。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我们没有收到您的回复。 我们假设您能够解决您的问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angelo、

    PR96和 PR141的实际功能是什么?

    后来发现、调整 PR141与充电电流有关。

    此外、您之前建议使用其他类型的电阻器。 这是什么? 是否有任何需要特别考虑的参数?

    此致、

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    PR96是输入电流感应电阻器(RAC)、PR141是充电电流感应电阻器(RSR)。 通过测量这些电阻器上的压降、BQ24725A 可以使用欧姆定律(V = IR)感应输入电流和充电电流。 这就是为什么当 Alec 说更改 PR141不会影响充电电流时、我感到困惑。 但是、根据您所说的内容、更改 PR141听起来确实会像预期的那样影响充电电流。

    由于您的充电电流和输入电流在各种寄存器设置中都有大约15%的误差、我认为您的感应电阻器可能不准确。 这就是为什么我建议尝试使用不同的感应电阻器来查看这是否会提高电流精度的原因。 下面的段落讨论了不同感测电阻值的优缺点:

    此致、

    Angelo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ang

    电流感应电阻器、您是否有建议的类型? 比如厚膜或金属箔?

    谢谢、

    Delun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delun:

    任一电阻器材料都应该正常。 额定功率和容差是更重要的考虑因素。

    作为参考、这是我们在 BQ24725A EVM 上使用的 RSR 感应电阻器:

    https://www.digikey.com/product-detail/en/vishay-dale/WSLP1206R0100FEA/WSLP-.01CT-ND/1883292

    此致、

    Angelo