This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/UCC256302:启动问题

Guru**** 2582755 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814214/webench-tools-ucc256302-starting-problem

器件型号:UCC256302

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们有一个具有 UCC256302的转换器,具有以下特性:

输入电压:50V

输出:12V/4A

我们在启动、转换器启动、停止、启动等方面遇到了问题...

可以帮帮我们吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC

    VCR

    输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    看起来控制器在启动期间遇到故障、这将使控制器等待1s、然后重新启动例程。 您可以分享您的原理图吗? 启动期间遇到的最常见故障是 OCP。 这可以通过调节 VCR 电容或放宽 OCP 阈值来解决。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、

    我作为您、它可能是 OCP 保护。 我们如何放宽 OCP 阈值?

    我附上了一些图片和原理图:

    e2e.ti.com/.../2526.Pictures.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    感谢您提供原理图和波形。 ISNS 在启动期间拉取4V 电压、这会使 OCP1跳闸。 我建议将 R15降低至~330Ω Ω、并查看您的转换器是否能够启动。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您说得对、我有一个短路的输出二极管。
    现在它可以工作,但是:

    1) 1)我的输出电压根据我的输入电压变化。

    2) 2)当我在输出端放置一个负载(12V 时为56欧姆、因此电流很小)时、MOS 的开关频率变为37kHz 而不是100kHz、系统重新启动。 在所有情况下、ISNS 均低于2V。

    当我施加负载时,VCR>6V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    我建议确保变压器不饱和。 听起来控制器试图将开关频率推至尽可能低的水平、但它仍然无法在功率级中实现必要的增益。 如果您可以共享磁性元件的规格表、我可以查看并告知您是否看到任何内容。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是带负载的 VCR 图片。 VCR>6V。

    无负载时、VCR 正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    请尝试减小上部 VCR 电容。 尝试取消取消对 C9或 C10之一的取消。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该转换器在无负载和2欧姆负载下工作、但在8欧姆负载下不工作!

    您可以找到所附的 VCR 信号的一些图片。  

    上电容为440pF、下电容为3.2nF

    谢谢你。

    e2e.ti.com/.../UCC250632_5F00_010719.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    在较重的负载下、VCR 峰间电压超过6V。 请将上部 VCR 电容降低至~220pF、然后重新测试。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在、较低电容中有2.2nF 电容、较高电容中有220pF 电容。

    我有两个问题,为什么 VCR 在7V 时被阻止了,我们很少? HO 信号在图片上的样子是正常的吗?  

    在高功率模式下、HO 信号和 VCR 信号正常、但在中等功率模式下、我始终有问题。

    谢谢你

     

    e2e.ti.com/.../UCC250632_5F00_040719.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    如果控制器未检测到压摆率、则可能会发生这种情况。 您可以尝试使用具有较低输出电容的 MOSFET 吗?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    您是否能够尝试使用更小的输出电容 MOSFET?

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、为什么不、您有参考文献吗?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SebCBien、

    与 SQM40N15-38类似的内容可能是一个不错的选择:http://www.vishay.com/docs/65269/sqm40n15.pdf

    此致、

    本·洛夫