工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我们有一个具有 UCC256302的转换器,具有以下特性:
输入电压:50V
输出:12V/4A
我们在启动、转换器启动、停止、启动等方面遇到了问题...
可以帮帮我们吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
谢谢、
我作为您、它可能是 OCP 保护。 我们如何放宽 OCP 阈值?
我附上了一些图片和原理图:
您好!
该转换器在无负载和2欧姆负载下工作、但在8欧姆负载下不工作!
您可以找到所附的 VCR 信号的一些图片。
上电容为440pF、下电容为3.2nF
谢谢你。
您好!
现在、较低电容中有2.2nF 电容、较高电容中有220pF 电容。
我有两个问题,为什么 VCR 在7V 时被阻止了,我们很少? HO 信号在图片上的样子是正常的吗?
在高功率模式下、HO 信号和 VCR 信号正常、但在中等功率模式下、我始终有问题。
谢谢你
您好、SebCBien、
与 SQM40N15-38类似的内容可能是一个不错的选择:http://www.vishay.com/docs/65269/sqm40n15.pdf
此致、
本·洛夫