您好!
我给电路板通电后、EVM 电路板就出现故障。 680uF 过热、有烟味。
请提供任何见解?
谢谢你。
萨那
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我给电路板通电后、EVM 电路板就出现故障。 680uF 过热、有烟味。
请提供任何见解?
谢谢你。
萨那
您好、Sana、
在 EVM 警告和限制中: "特定说明。 在 TI 根据用户指南推荐的规格和环境注意事项的范围内运行此 EVM 非常重要。 超过指定的 EVM 额定值(包括但不限于输入和输出电压、电流、功率和
环境范围)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。 如果对这些评级有疑问、请联系
TI 现场代表、然后连接包括输入电源和预期负载在内的接口电子器件。 外部施加的任何负载
指定的输出范围可能会导致意外和/或不准确的操作和/或 EVM 和/或可能造成永久性损坏
接口电子产品。 在将任何负载连接到 EVM 输出之前、请先参阅 EVM 用户指南。 是否存在不确定性
负载规格、请联系 TI 现场代表。"
EVM 文档更多地是有关其性能的报告。 连接的唯一参考是随附的图片:
EC 表显示了35V 的最大输出电压。 由于它是电流源、因此需要负载来执行此操作。
此致、
您好、Irwin、
根据我看到的情况、所示段落是免责声明、绝不表示您必须加载电路板以避免损坏电路板。
它是一个电流源、负载上没有连接意味着一个无限电阻器、因此最大值为 电压。
但是、由于负载上没有连接、因此电流根本不应在输出上流动、因此我认为这不是问题所在。 在任何情况下、数据表和 EVM 用户指南都应说明存在最小负载要求。
事实上、很容易证明这一点、只需使用另一个没有负载连接的 EVM、您将看到电路板仍然正常。
感谢你能抽出时间。 如果您愿意、您可以继续并关闭案例、但我不太相信这是失败的主要根源。
萨那
您好、Sana、
"但由于负载上没有连接、因此电流根本不应在输出上流动、因此我认为这不是问题。 在任何情况下、数据表和 EVM 用户指南都应说明存在最小负载要求。"
对于电压源而言、这是一个电流源、除非没有足够的电压来支持、否则电流必须流动。 在这种情况下、电压会变得足够高、从而导致电流在电容器破裂时流入35V 电容器。
"事实上、很容易证明这一点、只需使用另一个没有负载连接的 EVM、您将看到电路板仍然正常。"
也许电容器能够承受过压情况。 在无负载时测量输出端的电压、并将测量接近电源电压的电压、该电压将超过电容器的额定值。
这是电流源。 它将尝试提供电流、直至电源电压受到限制。
此致、