This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92075EVM2:TPS92075EVM2

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808497/tps92075evm2-tps92075evm2

器件型号:TPS92075EVM2

您好!

我给电路板通电后、EVM 电路板就出现故障。 680uF 过热、有烟味。

请提供任何见解?

谢谢你。

萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    查看原理图后、我想您的 LED 负载未连接或 LED 灯串电压过高。  也可以通过测试设备或其他方式对常见电路短路。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是对的、那么 LED 未连接。 我刚刚为电路板加电、开始测试。 是否有最小负载要求?

    我尚未将任何示波器探针连接到该板。 在触摸电路板之前、便开始了吸顶式烟。

    谢谢。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    这是一个电流调节器、它必须有负载才能正常运行。  该板不具有过压保护、因此如果未连接负载、它可能会发生故障。  请阅读 EVM 文档以了解负载建议。  如果680uF 电容器的额定电压为35V、则 LED 灯串需要小于35V、请参考 EVM 文档。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    在开始之前、我已经查看了"评估"数据表。 但是、我看不到它说我必须将负载连接到电路板的位置。 请您参考该信息吗?

    我应用到电路板的唯一连接是交流线路。

    您是否说电路板未将负载连接到其输出端造成了什么损坏?

    谢谢你。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    在 EVM 警告和限制中: "特定说明。 在 TI 根据用户指南推荐的规格和环境注意事项的范围内运行此 EVM 非常重要。 超过指定的 EVM 额定值(包括但不限于输入和输出电压、电流、功率和
    环境范围)可能导致财产损失、人身伤害或死亡。 如果对这些评级有疑问、请联系
    TI 现场代表、然后连接包括输入电源和预期负载在内的接口电子器件。 外部施加的任何负载
    指定的输出范围可能会导致意外和/或不准确的操作和/或 EVM 和/或可能造成永久性损坏
    接口电子产品。 在将任何负载连接到 EVM 输出之前、请先参阅 EVM 用户指南。 是否存在不确定性
    负载规格、请联系 TI 现场代表。"

    EVM 文档更多地是有关其性能的报告。  连接的唯一参考是随附的图片:

    EC 表显示了35V 的最大输出电压。  由于它是电流源、因此需要负载来执行此操作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    根据我看到的情况、所示段落是免责声明、绝不表示您必须加载电路板以避免损坏电路板。

    它是一个电流源、负载上没有连接意味着一个无限电阻器、因此最大值为 电压。  

    但是、由于负载上没有连接、因此电流根本不应在输出上流动、因此我认为这不是问题所在。 在任何情况下、数据表和 EVM 用户指南都应说明存在最小负载要求。

    事实上、很容易证明这一点、只需使用另一个没有负载连接的 EVM、您将看到电路板仍然正常。

    感谢你能抽出时间。 如果您愿意、您可以继续并关闭案例、但我不太相信这是失败的主要根源。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户支持中心(ticsc.service-now.com/csm 与我一起将这些项目发布在 e2e 上、我已经在客户 支持中心发布了三周。

    1.订单的详细信息(例如销售订单号、收据等)

    2.故障设备的图像和图片。

    那么、在这里、它们是。

    谢谢。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    上面是缺陷部件的图像。

    谢谢。

    萨那

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    "但由于负载上没有连接、因此电流根本不应在输出上流动、因此我认为这不是问题。 在任何情况下、数据表和 EVM 用户指南都应说明存在最小负载要求。"

    对于电压源而言、这是一个电流源、除非没有足够的电压来支持、否则电流必须流动。  在这种情况下、电压会变得足够高、从而导致电流在电容器破裂时流入35V 电容器。

    "事实上、很容易证明这一点、只需使用另一个没有负载连接的 EVM、您将看到电路板仍然正常。"  

    也许电容器能够承受过压情况。  在无负载时测量输出端的电压、并将测量接近电源电压的电压、该电压将超过电容器的额定值。

    这是电流源。  它将尝试提供电流、直至电源电压受到限制。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sana、

    我接受客户的更换请求。

    订购: T00405586

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Irwin。

    Sana Rezgui