This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ohad、
开始时,系统的负载到底是多少?
如果您正在寻找将+3.5V 输入转换为-3.5V 输出的简单逆变器、您应该看看 TPS60400系列、最大60mA 输出电流。
感谢您与我们联系!
此致、
Dorian
Dorian、您好!
该逆变器的负载为150mA @-3.5V。
LM27761是什么? 它能做到这一点吗? 输出电流如何?
谢谢、
Ohad
您好、Ohad、
如图12所示、LDO 输出端的压降应约为50mV 最小值。
再加上 MOSFET 开关的寄生电阻 Rdson 的电阻。
如果您希望获得150mA @-3.5V、则考虑到前面提到的损耗、您需要具有更大的输入电压。
如果纹波不是很重要、您还可以查看 LM2776、它的输入到输出压降会更低。
谢谢!
此致、
Dorian
您好!
因此、根据您的说法、 当使用已知为"电荷泵"的 LM27762/1以获得+3.5V 或-3.5V 输出时、我需要考虑 LDO 压降和开关 MOSFET 的 Rdson、并将这两个电压宽松的电池充至我想要的目标 这是3.5V 的绝对值、因此在输入中施加大于3.5V 的绝对电压。
怎么回事? 如果 LM27762/1是电荷泵、它应像升压转换器一样以不同的技术将较小的电压乘以较大的电压。
当电荷泵用作乘法器且 Vin 比 Vout 采样器时,为什么没有显示输出电压与输入电压的图形?
您能解释一下吗?
Ohad
您好、Ohad、
我不知道您在这里的观点到底是什么。 您需要知道、LM27762/1仅是一款电压逆变器、它可逆变和调节输入电源电压、如数据表中所述。 我知道一些拓扑可以用作乘法器、而 LM2776系列不能用作乘法器。
如果您看 一下数据表的8.2.2.2 (电荷泵电压逆变器)部分,您会发现在进入 LDO 之前,输入电压仅为反相而不是降压。
它能回答您的问题吗?
谢谢!
此致、
Dorian
您好!
我没有期望 LM27762作为电荷泵来降低输入电压、我希望它能够提高电压、因为它是电荷泵。
因此我从您那里了解到,LM27762器件不充当上变频器,而只是用作电压逆变器和 LDO?
Ohad
您好、Ohad、
LM27762调节两个输出。 一个正极和一个负极。 正电源轨通过(正) LDO 进行调节、负电源轨使用电荷泵使输入电压反相、然后通过(负) LDO 调节反相电压。
谢谢、
Dorian
您好、Ohad、
我没有听到您的反馈。 您是否有任何后续问题?
非常感谢!
此致、
Dorian