This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:+3.5V 输入至(-3.5V)输出?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761, TPS60400, LM2776, LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/814716/lm27761-3-5v-input-to--3-5v-output

器件型号:LM27761
主题中讨论的其他器件: TPS60400LM2776LM27762

您好!  

数据表中不清楚该器件(LM27761)作为"稳压开关电容器电压逆变器"是否可以将+3.5V 转换为-3.5V、此外、在这种情况下最大输出电流是多少?  

Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    开始时,系统的负载到底是多少?

    如果您正在寻找将+3.5V 输入转换为-3.5V 输出的简单逆变器、您应该看看 TPS60400系列、最大60mA 输出电流。

    感谢您与我们联系!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!  

    该逆变器的负载为150mA @-3.5V。  

    LM27761是什么? 它能做到这一点吗? 输出电流如何?  

    谢谢、

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    如图12所示、LDO 输出端的压降应约为50mV 最小值。

    再加上 MOSFET 开关的寄生电阻 Rdson 的电阻。

    如果您希望获得150mA @-3.5V、则考虑到前面提到的损耗、您需要具有更大的输入电压。

     如果纹波不是很重要、您还可以查看 LM2776、它的输入到输出压降会更低。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    因此、根据您的说法、 当使用已知为"电荷泵"的 LM27762/1以获得+3.5V 或-3.5V 输出时、我需要考虑 LDO 压降和开关 MOSFET 的 Rdson、并将这两个电压宽松的电池充至我想要的目标 这是3.5V 的绝对值、因此在输入中施加大于3.5V 的绝对电压。  

    怎么回事? 如果 LM27762/1是电荷泵、它应像升压转换器一样以不同的技术将较小的电压乘以较大的电压。  

    当电荷泵用作乘法器且 Vin 比 Vout 采样器时,为什么没有显示输出电压与输入电压的图形?  

    您能解释一下吗?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我不知道您在这里的观点到底是什么。 您需要知道、LM27762/1仅是一款电压逆变器、它可逆变和调节输入电源电压、如数据表中所述。 我知道一些拓扑可以用作乘法器、而 LM2776系列不能用作乘法器。

    如果您看  一下数据表的8.2.2.2 (电荷泵电压逆变器)部分,您会发现在进入 LDO 之前,输入电压仅为反相而不是降压。

    它能回答您的问题吗?

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我没有期望 LM27762作为电荷泵来降低输入电压、我希望它能够提高电压、因为它是电荷泵。  

    因此我从您那里了解到,LM27762器件不充当上变频器,而只是用作电压逆变器和 LDO?  

    Ohad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    LM27762调节两个输出。 一个正极和一个负极。 正电源轨通过(正) LDO 进行调节、负电源轨使用电荷泵使输入电压反相、然后通过(负) LDO 调节反相电压。

    谢谢、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ohad、

    我没有听到您的反馈。 您是否有任何后续问题?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian