This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Ohad、
如图12所示、LDO 输出端的压降应约为50mV 最小值。
再加上 MOSFET 开关的寄生电阻 Rdson 的电阻。
如果您希望获得150mA @-3.5V、则考虑到前面提到的损耗、您需要具有更大的输入电压。
如果纹波不是很重要、您还可以查看 LM2776、它的输入到输出压降会更低。
谢谢!
此致、
Dorian
您好!
因此、根据您的说法、 当使用已知为"电荷泵"的 LM27762/1以获得+3.5V 或-3.5V 输出时、我需要考虑 LDO 压降和开关 MOSFET 的 Rdson、并将这两个电压宽松的电池充至我想要的目标 这是3.5V 的绝对值、因此在输入中施加大于3.5V 的绝对电压。
怎么回事? 如果 LM27762/1是电荷泵、它应像升压转换器一样以不同的技术将较小的电压乘以较大的电压。
当电荷泵用作乘法器且 Vin 比 Vout 采样器时,为什么没有显示输出电压与输入电压的图形?
您能解释一下吗?
Ohad
您好、Ohad、
我不知道您在这里的观点到底是什么。 您需要知道、LM27762/1仅是一款电压逆变器、它可逆变和调节输入电源电压、如数据表中所述。 我知道一些拓扑可以用作乘法器、而 LM2776系列不能用作乘法器。
如果您看 一下数据表的8.2.2.2 (电荷泵电压逆变器)部分,您会发现在进入 LDO 之前,输入电压仅为反相而不是降压。
它能回答您的问题吗?
谢谢!
此致、
Dorian
您好、Ohad、
LM27762调节两个输出。 一个正极和一个负极。 正电源轨通过(正) LDO 进行调节、负电源轨使用电荷泵使输入电压反相、然后通过(负) LDO 调节反相电压。
谢谢、
Dorian
您好、Ohad、
我没有听到您的反馈。 您是否有任何后续问题?
非常感谢!
此致、
Dorian