This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:BQ24610:有关温度的问题

Guru**** 2512715 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610, CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861292/bq24610-bq24610-problems-about-temperature

器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件: CSD18531Q5A

您好!

所调试电路的原理图如下所示。

相关参数如下所示。

(1)输入电压:24V;

(2)电池充电电压:12.6V;

(3)电池充电电流:2.8A;

(4)预充电及终止电流:0.3A;

(5)安全定时器:9.3h (CTTC-0.1uF);

充电功能正常、但芯片 bq24610温度非常高。 电感器的表面温度也很高。 散热焊盘连接到 GND、铜涂层面积也很大。

请帮助分析可能的原因。

P.S. 输入电压为15V、温度不高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../bq24610.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附件中显示了原理图。

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议您首先在24V 和15V 输入电压下测量充电效率。  

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    充电效率没有显著差异。 24V 和15V 输入电压下的充电参数相同。

    电池充电电压:12.6V;

    电池充电电流:2.8A;

    (1)这样使用 bq24610是否正确? (电池充电电压:12.6V,输入电压:24V)

    (2) 理论上、您能否帮助分析不同输入电压不同发热的原因? 输入电压和充电电压之间的差异很大、会转化为热量消耗、对吧? 它是否与 MOSFET Qg 相关?

    (3)除了 PCB 布局外、高温的可能性是什么?

    请帮助分析此问题。

    此致!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      输入电压的差异会导致高侧 MOSFET 上的功率损耗和热耗散。 MOSFET 栅极驱动器功率损耗由 Piclosss_driver = Vin*Qg_total_fs 给出。 增大输入电压将增加损耗、但选择 Qg 较低的 MOSFET (总栅极电荷)将降低所见的损耗。  MOSFET 栅极驱动器功率损耗会导致降压转换器开关时控制器 IC 上的主要损耗。

    是的 Bq24610可与高达28V 的输入电压配合使用。 和26V 的输出充电电压。 唯一的考虑因素是有足够的余量、因此器件不会进入睡眠模式(VIN 和充电调节电压之间的1至2V 余量)、因此对于您的应用而言不会有任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kedar、

       我还有两个问题、请帮助回答。

       (1)我比较了三个 MOSFET 的参数、即我的应用中使用的 CSD18531Q5A()、FDS4887 (在 TI 演示平台中使用)、SiS412DN (在第26页的 bq24610数据表中使用)、如附件所示。 SiS412DN 的 QG 较低。 您是否更推荐它? 然而,在这种情况下,使用另外两种方法是否有任何明显的问题? 请帮助分析此问题。

       (2)您建议 电池在 VIN 和充电调节电压之间具有1至2V 的余量。 如果适配器只能选择24V、充电电压为12.6V。 您是否有任何好的措施来避免 bq24610和 MOSFET 在充电期间过热?

       非常感谢!

       John

    e2e.ti.com/.../Qg-Contrast.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

      MOSFET 的选择取决于系统、您应该考虑导通损耗和开关损耗。  数据表的第10.2.2.4节"功率 MOSFET 选择"一节很好地解释了在选择外部 MOSFET 时要考虑的不同 MOSFET 参数。

     我建议 您在 VIN 和充电调节电压之间至少需要1V 至2V 的余量、以避免进入睡眠阈值。 24V 输入和12.6V 充电调节电压没有问题。

    第12节"布局"提供了设计布局时的关键指导、因为布局在过热方面发挥着最大的作用。 选择较低的 Qg MOSFET 也有助于减少热量。