主题中讨论的其他器件:TL431、 UCC256404、 UCC28056、 PMP22087
这可能是您可以添加到 Excel 电子表格 UCC25640x 设计计算器和其他工具中的有用添加项。
我想对 UCC256404设计使用标准 TL431类型的反馈控制。 我假设大多数设计人员也会这样做。
在本例中、我需要5.0V 输出的值、而不是显示的12V 输出值。
根据应用手册中显示的电路值、我无法确定您所针对的 Opto 电流。
这可能是什么?
在其他设计中、在光电 LED 上放置一个1k 电阻器、而 UCC256404应用原理图显示了3k。 毫无疑问,这是有理由的。
此外、为补偿提供适当的 RC 值将确保设计人员以最佳方式实现 UCC25640x。
使用 TL431值计算器的额外 Excel 页面可能非常有用。
我使用的 TI Excel 电子表格(UCC28056和 UCC256404)非常出色、我相信它的建议。 要将其扩展到 TL431、就需要完成该封装。
谢谢
Peter