Other Parts Discussed in Thread: UCC27211
我在直流/直流电流控制器中使用2个 UCC27211栅极驱动器、LI 和 HI 输入由 LT3741控制器的输出供电、LO HO 输出驱动4 个 IRL60B216、如本附件所示
栅极驱动器的输入被正确驱动、但它们的输出不正确、在两个驱动器中都可以看到相同的误差
Li 和 LO:
您好、HO:
浅蓝色波形是 UCC 的输入、紫色波形直接在 MOSFET 的栅极上获取
说到低侧、我想知道与栅极串联的小电阻上的高驱动器电流导致的一些压降、实际上我注意到直接在驱动器输出端进行探测
方波达到大约10V (不是应有的12V);因此我尝试修改电阻值、但结果很差、 实际上、为了避免压降、我还尝试放置一个0欧姆电阻、但我得到的只是在栅极和驱动器输出端清楚地看到6V 方波
说到高侧、我想知道自举 C 值的选择不正确、我将其增加到800nF、但没有任何变化
我还尝试将旁路电容值增加到4、7uF、以移除 SMDJ15CA 并在 MOSFET 的栅极和接地/HS 之间放置一个电阻器、但仍然没有结果! 因此、到目前为止、我还不知道该怎么做
我的设计显然有一些错误、因为我在具有相同电流控制器但具有不同 MOSFET 的类似设计中使用了这些驱动器