This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27211:LO 和 HO 波形错误

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC27211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/857342/ucc27211-wrong-lo-and-ho-waveforms

器件型号:UCC27211

我在直流/直流电流控制器中使用2个 UCC27211栅极驱动器、LI 和 HI 输入由 LT3741控制器的输出供电、LO HO 输出驱动4 个 IRL60B216、如本附件所示

栅极驱动器的输入被正确驱动、但它们的输出不正确、在两个驱动器中都可以看到相同的误差

Li 和 LO:

您好、HO:

浅蓝色波形是 UCC 的输入、紫色波形直接在 MOSFET 的栅极上获取

说到低侧、我想知道与栅极串联的小电阻上的高驱动器电流导致的一些压降、实际上我注意到直接在驱动器输出端进行探测

方波达到大约10V (不是应有的12V);因此我尝试修改电阻值、但结果很差、 实际上、为了避免压降、我还尝试放置一个0欧姆电阻、但我得到的只是在栅极和驱动器输出端清楚地看到6V 方波  

说到高侧、我想知道自举 C 值的选择不正确、我将其增加到800nF、但没有任何变化

我还尝试将旁路电容值增加到4、7uF、以移除 SMDJ15CA 并在 MOSFET 的栅极和接地/HS 之间放置一个电阻器、但仍然没有结果! 因此、到目前为止、我还不知道该怎么做

我的设计显然有一些错误、因为我在具有相同电流控制器但具有不同 MOSFET 的类似设计中使用了这些驱动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    感谢您关注 UCC27211。 我想根据提供的信息确认几件事情。 看来问题是 HO 输出、而问题是 HO 输出幅值低于预期值。 请确认。

    需要确认的是、是否将 HB 转 HS 偏置电压充电至预期的电压电平。 为 HB-HS 电容充电的 VDD 会产生一个二极管压降、预期是开关节点切换非常接近 t Ground、从而允许对自举电容充电。

    您能否确认 HB 引脚上的电压电平、并在第1幅图中显示的条件下探测 HO 引脚、以确认 HB 电容上的电压。

    您是否还可以确认在第一个示波器图中显示的条件下 LO 和 HO 的切换?

    开关波形看起来是软开关、可能是开关节点无法接近接地。 如果 LO 输出被接通、低侧 MOSFET 应该在接近接地时饱和、以允许自举电容器充电。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Richard Herring"]

    Matteo、您好!

    感谢您关注 UCC27211。 我想根据提供的信息确认几件事情。 看来问题是 HO 输出、而问题是 HO 输出幅值低于预期值。 请确认。

    需要确认的是、是否将 HB 转 HS 偏置电压充电至预期的电压电平。 为 HB-HS 电容充电的 VDD 会产生一个二极管压降、预期是开关节点切换非常接近 t Ground、从而允许对自举电容充电。

    您能否确认 HB 引脚上的电压电平、并在第1幅图中显示的条件下探测 HO 引脚、以确认 HB 电容上的电压。

    您是否还可以确认在第一个示波器图中显示的条件下 LO 和 HO 的切换?

    开关波形看起来是软开关、可能是开关节点无法接近接地。 如果 LO 输出被接通、低侧 MOSFET 应该在接近接地时饱和、以允许自举电容器充电。

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    [/报价]

    大家好、感谢您及时回答我的问题

    否、问题在于 LO 和 HO 输出;第一个图表示 LI (浅蓝色)和 LO (紫色)、LO 明显低于预期

    然后第二幅图表示 HI (浅蓝色)和 HO (紫色)、这里 HO 有一个我完全可以理解的奇怪行为、它就像尝试达到12V、然后下降、然后再尝试等。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matteo、您好!

    第一个波形中的 LO 图。 您能否确认 LO 在更宽的脉冲宽度下的外观? 对于窄脉冲宽度、在脉冲宽度超过之前 LO 电平是否刚刚达到米勒平坦区尚不清楚。 如果脉冲宽度更宽、LO 将达到预期的振幅。

    对于 HO、HO 可能是来自 MOSFET 开关和高侧 MOSFET 的米勒电荷的 HO 下降、导致 HO 在高侧 VDS 开关时下降、并导致 MOSFET 米勒电荷转移到 MOSFET Vgs。 您能否在 LO 和 HO 上显示一些脉冲宽度更宽的波形、以查看 MOSFET Vgs 转换时间更长时 LO 和 HO 是什么样子?

    确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、