This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5066:LM5066使用 bit 3和 bit 9 set (HFCB)关断风扇

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/864074/lm5066-lm5066-shut-down-the-fans-with-bit-3-and-9-set-hfcb

器件型号:LM5066

我正在热处理室中测试风扇控制器板、遇到了奇怪的故障。 风扇控制器有4个风扇、每个风扇为3A、54V。 每个风扇都连接到 LM5066。 风扇转速可能高达16500 RPM。

在0C 时、当我从4000RPM 上升到16500RPM 时、FAN1和 FAN2有时会由 LM5066关断。 请注意、故障不是在启动过程中发生的、而是风扇以较低的速度(4000RPM)运行并斜升至16500RPM 时发生的。

对于两个故障风扇、LM5066寄存器 E1为0AC8、对于功能风扇为0888。

比较寄存器时、请注意:

所有4个 LM5066器件中的位3 (IIN_OC)均已设置

2个发生故障的 LM5066器件中设置了位6 (DEVICE_OFF)(合理)

2个发生故障的 LM5066器件中设置了位9 (TIMER_LATCH_OFF)。

 我不确定故障计时器为什么过期,它是否仅在启动期间运行?

我还更换了故障风扇1、2和3、4、故障是在 LM5066位置而非风扇之后发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    负载阶跃会产生 di/dt,由于寄生电感,电流感测线路上会产生较大的差分电压,如 以下所示,http://www.ti.com/lit/an/slva703/slva703.pdf 中的图11 所示。 请安装过滤器盖并检查。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     Cfilter 的值应该是多少?

    我们还应该增加故障计时器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    这必须是迭代的、因为它取决于负载瞬态的持续时间和峰值。 您可以从 Cfilter 开始得到200ns 的时间常数并增加.

    是的、如果您的设计未能满足 SOA 裕度、您还可以调整故障计时器。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    您能否 根据我的原理图(通过电子邮件发送)为 Cfilter 提供电容值? 到200nS 时间常数、您意味着我还需要添加 Rfilter?

    在 HFCB 设计中、我有巨大的 SOA 裕度、是否仅增加故障计时 器 CT 更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    最好避免触发断路器故障。 因此、从 Rfilter=1 Ω、Cfilter = 220nF 开始、如果需要、增加 Cfilter、直到470nF。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    有点更新。

    1. 我只尝试了 Cfilter 220nf、没有1欧姆电阻、所以 Rfilter=0欧姆。 它不起作用、热插拔关闭风扇。
    2. 然后、我尝试将故障计时器从0.5ms 增加到5ms (10nF 到100nF)、仍然关闭热插拔。 当我将风扇从4000转至最大 RPM 17000时、此问题仅在0C 时出现。 到目前为止、它在40°C 的房间内工作。
    3. 不知道为什么在读取 LM5066寄存器时、通道3和4的输出电压会更低(请参阅以下日志)。
    4. 良好风扇的 LM5066 E1h 寄存器为0888、故障风扇为0AC8。
    5. 寄存器7ch=04 (OC 故障)

    明天我将对电路板进行探测。 您需要看到任何特定的信号吗?

    ++++++++++++++++++++++

    故障后检查电压电流和电源:

    读取 LM5066 (U1J)器件 ID:NSC-LM5066-AA
        输入电压: 54.44V (RAW=0x09B5)
       输出电压:  1.87V (RAW=0x003E)  <=FAILED
        IIN: -0.00A (RAW=0x002C)
        引脚: -0.22W (RAW=0x001B)
     VIN_AVG: 54.24V (RAW=0x09AC)
    VOUT_AVG:  1.83V (RAW=0x003C)
     IIN_AVG: -0.01A (RAW=0x002A)
     PIN_AVG: -0.62W (RAW=0x0019)
    TEMP_AVG:  7.81C (RAW=0x007D)
    读取 LM5066 (U1K)器件 ID:NSC-LM5066-AA
        输入电压: 53.96V (RAW=0x099F)
       输出电压: 54.17V (RAW=0x099D)<=看起来正常
        IIN:  1.96A (RAW=0x039D)
        引脚: 80.27W (RAW=0x01AC)
     VIN_AVG: 54.11V (RAW=0x09A6)
    VOUT_AVG: 54.24V (RAW=0x09A0)
     IIN_AVG:  1.27A (RAW=0x0268)
     PIN_AVG: 68.83W (RAW=0x0173)
    TEMP_AVG:  7.31C (RAW=0x0075)
    读取 LM5066 (U1V)器件 ID:NSC-LM5066-AA
        输入电压: 54.07V (RAW=0x09A4)
       VOUT: 39.02V (RAW=0x06E6) <=电压为什么下降?
        IIN:  2.21A (RAW=0x040D)
        引脚: 85.89W (RAW=0x01C8)
     VIN_AVG: 54.17V (RAW=0x09A9)
    VOUT_AVG: 37.85V (RAW=0x06B0)
     IIN_AVG:  1.92A (RAW=0x0389)
     PIN_AVG:103.96W (RAW=0x0222)
    TEMP_AVG: 30.88C (RAW=0x01EE)
    读取 LM5066 (U1W)器件 ID:NSC-LM5066-AA
        输入电压: 54.20V (RAW=0x09AA)
       VOUT: 37.45V (RAW=0x069E)<=压降?
        IIN:  1.94A (RAW=0x0392)
        引脚:135.47W (RAW=0x02BF)
     VIN_AVG: 54.31V (RAW=0x09AF)
    VOUT_AVG: 37.28V (RAW=0x0696)
     IIN_AVG:  1.93A (RAW=0x038E)
     PIN_AVG:104.76W (RAW=0x0226)
    TEMP_AVG: 59.19C (RAW=0x03B3)
    HFCB=0:LM5066TEST - LM5066访问测试{LM50661}成功完成-> 1.
    运行完成的所有测试
    [HFCB] 0>20%

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    如果您可以探测几个测试波形,这对我很有帮助。

    捕获每个 LM5066部分的以下节点。

    • VIN、Vout、计时器电压、栅极电压
    • VOUT、计时器电压、栅极电压、输入电流  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rakesh、

    我今天运行了几个实验、以确定问题是电路板还是风扇、如下所示:

    1. 将电路板放在腔室中。 室设为0c、将4个风扇设为最大转速。 风扇1首先失败。 几秒钟后,风扇2出现故障。 风扇3和4未发生故障。 (报告的原始问题重复)。
    2. 我使用了一根延长线,将 FAN1设置在热处理室内外,使其不会暴露在寒冷的温度下。 将腔室设置为0c、RPM 设置为 max FAN1在热处理室内外发生故障。 因此问题在于电路板、而不是风扇。
    3. 我在试验室内设置了第二个试验板。 这是为了确保第一块电路板没有缺陷。 将腔室设置为0c、最大转速、FAN1失败。 与第一个 HFCB 相同。 因此它不依赖于电路板。
    4. 当前 HFCB 热插拔 CL (电流限制)设置为26A。 我对电路板进行了返工、并将 CL=50A 增大。 这没用。 风扇1在0c 和最大 RPM 时失败。
    5. 还运行了以下实验:
        1. 仅在腔室外设置 FAN1。 它在0c 和最大 RPM 下工作正常。
        2. 添加了 FAN2。 两个风扇工作正常。 没有关机。
        3. 添加了第三个风扇,FAN1失败。

    因此、高速和0c 下的两个以上风扇会导致 FAN1热插拔关闭定位销。

    您能否查看原理图、我在每个热插拔的输出端有4个 B380-13-F、这是否会导致问题?

    我计划明天探测电路板。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    故障-您是指 LM5066 右关闭、而不是对 LM5066或 FET 造成物理损坏 ?

    所有这些风扇均由单个 LM5066器件的输出供电 ,或者 每个风扇都有自己的 LM5066?

    B380-13-F 不会导致此原因。

    您能否共享完整的原理图和布局?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    是的、失败意味着 LM5066关闭风扇的电源。

    每个风扇都有自己的 LM5066。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    由于它在0c (低温)时关闭风扇、LM5066是否会监测并关闭是否处于低温状态? 我看到过热受到监控、但在低温下如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    LM5066在低温下不会采取任何措施。

    您是否获得了一些波形?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    示波器捕获。

    在0c 和16500RPM (最大 RPM)时捕获1和2、在关闭风扇之前、我在栅极上看到一些振荡。

    第三次捕获是在25C、16500RPM 条件下相同的风扇、门是稳定的。 我通过向寄存器01h 写入00来手动关闭风扇、否则它不会关闭。

    AA

    H1=漏极

    CH2 =栅极

    CH3=源(风扇)

    Ch4 =电流(100mV=1A)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    来自风扇的脉冲负载可能会触发断路器事件并导致栅极下降、但在关闭系统之前、系统会退出断路器事件。  

    探测计时器引脚电压将使我们更加清楚。 您能检查一下吗? 是否可以探测 MOSFET 的实际输入电流或源极电流(就在输出电容之前)?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    为什么这仅在低温下发生? 回想一下、我将计时器从0.5ms 增加到5ms、但没有帮助。

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    负载分布是否随温度变化(温度下降时具有低阻抗)? 因为、从器件侧来看、我们不会期望 CL 阈值发生变化、 如图12所示。 数据表中的电流限制阈值与 TJ 间的关系。  

    增加计时器值可能没有帮助。 正如您在下面看到的、当计时器开始计时负载阶跃时、栅极开始下降。  

    后续的脉冲负载阶跃将导致栅极关断、如下图所示。 为了找出根本原因、我们需要在第一个实例中详细探查。 遗憾的是、这很难调试、但没有其他调试方法。  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我可以在星期一探测计时器电压。 为了确定问题是来自 HFCB 还是风扇侧、我使用了延长线、并将风扇安装在热处理室内外。 因此、HFCB 在0c 时位于热处理室内、风扇温度为25°C。 在这种情况下、热插拔仍会关闭风扇、证明问题出在 Hfb 热插拔侧、而不是风扇。 我将与风扇供应商核实负载是否随温度或风扇速度而变化。

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    好的。 明白。 请捕获波形。 我们可以在通话中进行讨论。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否还查看原理图。 在每个用于续流的风扇连接器之前、热插拔(电源)输出端总共有4个齐纳二极管(B380-13 F)。 这会是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多并联的肖特基二极管不会导致任何问题。  实际上、这些有助于在关断期间使电感电流自由流动。

    请使用计时器捕获波形、以便于明天的通话。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    请在此处关闭、因为我正在通过电子邮件进行跟进。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    请分享您的测试结果  

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     我在 风扇连接器之前向功率 FET 的源极添加了100uf 电容。 最初我们有66uF、现在总计为166uF、请参阅我通过电子邮件发送的原理图。 它在0c 时经过多个循环通电。 Rsense 保持在5mOHM。 我没有看到最大电流发生任何变化。

    您能解释一下在风扇帮助之前添加100uf 的方法吗?

    AA

     

     

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    更多的输出电容用作缓冲器、以支持风扇的脉冲负载。

    关于最大电流、 您是否使用高带宽电流探头进行测量?

    将电流限制设置为至少比最大负载电流高20%、以避免错误的关断问题。

    BR、 Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    风扇最大电流为3A。 我将 LM5066 CL 设置为5.2A。 似乎有足够的余量、但由于我在同一电源总线上有4个风扇、施加的纹波电流是否会变得明显更复杂、因为每个风扇的电流相互加减最终导致 LM5066关断?  如果正确、 在风扇侧添加更多电容器似乎会降低纹波电流并让风扇继续运行。

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    是的、由于脉冲/纹波电流、Vin 和 Vout 之间的大差分电压将触发电流限制或断路器。 在这种情况下、电容器会有所帮助。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    LM5066的输出端有66uF 电容、每个风扇的风扇连接器前面。  我通过添加100uF (总电容66uF+100uF)和47uF (总电容66uF+47uF)成功进行了测试、两者都工作正常、因此我猜66uF 输出电容微不足道、但不够。 是否有方法计算 LM5066输出端所需的最小电容器?

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    据我所知、一般经验法则是每1W 负载使用1uF。 例如、风扇负载在50V 时消耗的峰值负载电流为3A、对于该150W 负载、150uF 就足够好了。 请注意选择低 ESR 类型的电容器。 此外、在 LM5066的 o/p 处使用1uF 陶瓷电容器以实现更好的滤波效果。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    如有任何疑问、请告知我们。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我在每个风扇输入端使用200uF 电容进行测试。

    您能否澄清"在 LM5066的输出端使用1uF 陶瓷电容器 以实现更好的滤波"的评论? O/P 是什么意思? 引脚编号是多少?

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    我打算在输出总线上添加1uF (热插拔 MOSFET 的源极或 LM5066的 OUT 引脚)、以支持负载的瞬态电流。

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我在源极上有1uF 和0.1uF。

    AA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Flavio、

    是的、我看到了。 谢谢!

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    将 C LOAD 从66uF 增加到100uF 以上似乎有效。 我在每个风扇连接器之前添加了200uF 大容量电容器。 热插拔不会以0c 和最大速度关闭风扇。

    AA