我正在热处理室中测试风扇控制器板、遇到了奇怪的故障。 风扇控制器有4个风扇、每个风扇为3A、54V。 每个风扇都连接到 LM5066。 风扇转速可能高达16500 RPM。
在0C 时、当我从4000RPM 上升到16500RPM 时、FAN1和 FAN2有时会由 LM5066关断。 请注意、故障不是在启动过程中发生的、而是风扇以较低的速度(4000RPM)运行并斜升至16500RPM 时发生的。
对于两个故障风扇、LM5066寄存器 E1为0AC8、对于功能风扇为0888。
比较寄存器时、请注意:
所有4个 LM5066器件中的位3 (IIN_OC)均已设置
2个发生故障的 LM5066器件中设置了位6 (DEVICE_OFF)(合理)
2个发生故障的 LM5066器件中设置了位9 (TIMER_LATCH_OFF)。
我不确定故障计时器为什么过期,它是否仅在启动期间运行?
我还更换了故障风扇1、2和3、4、故障是在 LM5066位置而非风扇之后发生的。