您好!
如果电源电压 VDD = 0、LM5104的 HO 和 LO 输出是否在保证状态下关闭两个 MOSFET?
谢谢!
Marcus
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Marcus、
感谢您帮助推广我们的驱动器。
请参阅数据表的第7.3.2节、其中参考了 IC 的 UVLO 功能、该功能可将 OUT 引脚保持在低电平、直到有足够的偏置来驱动功率 FET。
'当电源电压施加到 LM5104的 VDD 引脚时、顶部和底部栅极保持低电平、直到 VDD 超过 UVLO 阈值、通常约为6.9V。自举电容器上的任何 UVLO 条件都将仅禁用高侧输出(HO)"
我将很快与您联系、进一步讨论这个机会。
同时、如果您有其他问题、请告知我们。
此致、
-Mamadou