This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:当 VDD = 0时、HO 和 LO 输出是否处于保证状态、以便关闭两个 MOSFET?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/867598/lm5104-when-vdd-0-are-the-ho-and-lo-outputs-in-guaranteed-states-to-have-both-mosfets-turned-off

器件型号:LM5104

您好!

如果电源电压 VDD = 0、LM5104的 HO 和 LO 输出是否在保证状态下关闭两个 MOSFET?

谢谢!

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、  

    感谢您帮助推广我们的驱动器。  

    请参阅数据表的第7.3.2节、其中参考了 IC 的 UVLO 功能、该功能可将 OUT 引脚保持在低电平、直到有足够的偏置来驱动功率 FET。  

    '当电源电压施加到 LM5104的 VDD 引脚时、顶部和底部栅极保持低电平、直到 VDD 超过 UVLO 阈值、通常约为6.9V。自举电容器上的任何 UVLO 条件都将仅禁用高侧输出(HO)"

    我将很快与您联系、进一步讨论这个机会。

    同时、如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Mamadou!

    如果没有/没有足够的电源电压施加到 VDD (例如 VDD = 0V... 6V)? 在这种情况下、连接的 MOSFET 可能无法完全关闭吗?

    此致、

    Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcus、

    我们的办公室在假期关闭。

    我的同事应该在1月6日前回来。 如果您当时没有听到他的声音、或者需要更早的回答、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marcus、

    当 VDD 上升时、当 VDD UVLO 低于导通阈值时、有一个内部逻辑将驱动器输出驱动至接地。

    当 VDD 或 HB-HS 上的 VDD ~1.2V 及以上时、驱动器输出可被主动驱动为低电平。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、