我们正在测试一个电源监控电路、该电路监控2个电压:12V 和5V。
此电路激活后面电源序列发生器的使能信号(EN_SQCR)。 该信号在高电平有效。 事实证明、如果提供了 VCC_5V、即使 VCC_12V 未打开、信号 EN_SQCR 也会被激活。 我们希望行为不会如此。 首先、需要存在电压 VCC_12V、然后存在 VCC_5V。
在数据表中、您可以看到一个具有三重监控的电路。 请参阅以下原理图:
我假设此电路首先必须存在+12V 和-12V。 然后、当5V 处于激活状态时、将激活"系统复位"。
此假设是否正确? 在这种情况下、我还假设实现这种行为的关键因素是二极管、该二极管在右侧集成的"/树脂"输入处反向设置。
您能否为我们提供有关该二极管的一些规格? 它应该具有低反向电压吗? (低于2V、在 VCC_12V 通电之前被解释为一个低逻辑电平)
大家好、D. Carrasco