This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL7705A:电压监控器定序

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TL7705A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808762/tl7705a-voltage-monitor-sequencing

器件型号:TL7705A

我们正在测试一个电源监控电路、该电路监控2个电压:12V 和5V。

此电路激活后面电源序列发生器的使能信号(EN_SQCR)。 该信号在高电平有效。 事实证明、如果提供了 VCC_5V、即使 VCC_12V 未打开、信号 EN_SQCR 也会被激活。 我们希望行为不会如此。 首先、需要存在电压 VCC_12V、然后存在 VCC_5V。

在数据表中、您可以看到一个具有三重监控的电路。 请参阅以下原理图:

我假设此电路首先必须存在+12V 和-12V。 然后、当5V 处于激活状态时、将激活"系统复位"。

此假设是否正确? 在这种情况下、我还假设实现这种行为的关键因素是二极管、该二极管在右侧集成的"/树脂"输入处反向设置。

您能否为我们提供有关该二极管的一些规格? 它应该具有低反向电压吗? (低于2V、在 VCC_12V 通电之前被解释为一个低逻辑电平)

大家好、D. Carrasco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您的图像存在某种问题。 我看不到其中任何一个。 您是否有机会重新上传?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。

    这里是数据表中的三监控电路原理图:

    这是我们的电路:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉、我想跟踪一下我们是否有相关规范、但似乎没有对二极管的确切要求。 我同意您对二极管的低反向电压的分析、但我认为没有任何具体要求。  

    话虽如此,这是一个相当古老的部分,我发现的唯一文献 就是这里。 如果可能、我建议切换到更新的电压监控器、将来会更容易一些。 如果您需要任何建议、请告诉我。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Abhinav。

    我们无法更改此 IC、因为它安装在我们的原型上、因此我想进行修改、以实现所需的行为。

    扼要重述。 我们希望将 EN_SQR 信号作为使能逻辑。 也就是说、下一个电路在高电平有效并在低电平复位。

    我们希望在5V 和12V 电压轨均上电时将 EN_SQR 置为高电平。

    如果首先为5V 供电、EN_SQR 信号必须保持低电平。

    您对以下修改有何看法?

    此致。

    D. Carrasco

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    将复位输出移动到 TL7705A 的/树脂 上的唯一变化是吗?

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    是的。 我只将/树脂 连接更改为左侧 IC 复位输出。

    我认为、当12V 电压关闭时、我们实现了低使能。 但是、接下来我继续分析它。 当12V 电压通电时、我们将获得高脉冲的使能输出。 因此、这将不起作用。 我们需要恒定的高电平使能。

    我将继续探讨在我的第一种化学物质中添加二极管。 我不确定当 12V 导通时、左侧"/reset"输出会如何强制开启/resin 高电平。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我建议尽可能严格遵循应用原理图。 我想您应该在原理图中将一个二极管放在相同的位置。 TL7705A 的设计支持不多、因此很难支持此应用。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我一段时间内没有听到您的声音、因此我将关闭此主题、直到假设您找到了解决方案时再进一步注意。 如果您仍然需要支持、请随时响应重新打开该主题。

    谢谢、

    Abhinav。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好的运动

    是的。 我已经解决了这个问题。 关键是更改第一个 IC 中的电源电压。 U60由 VCC_5V 而不是 VCC_12V 供电。

    因此、如果我们首先为 VCC_5V 供电、EN_SQR 信号在 VCC_12V 通电之前不会置位。

    重新阅读应用手册 PDF、我意识到可以使用低于受监控电压的电源电压。

    此致、

    D. Carrasco