This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24612:SR 的错误双接通

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612, ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829658/ucc24612-false-double-turn-on-of-sr

器件型号:UCC24612
主题中讨论的其他器件:UCC28780TIDA-01622ISO7710

我们将 UCC24612用作基于65W GaN 的有源钳位反激式转换器的同步整流器控制器。 UCC28780用作反激式控制器。 由于 SR FET 在一个周期内第二次导通、我们发现了一些击穿问题。 UCC24612向我的 SR FET 提供第二个错误的导通栅极信号、该信号与反激式转换器低侧初级 FET 的 PWM 信号重叠。 在该重叠部分、低侧初级 FET 和次级侧整流器 FET 均导通、导致大电流流过我们的 GaN 器件、并最终断开该器件。 下面的波形显示了 UCC24612提供的错误 SR 栅极信号。 Lx 是反激式的开关节点;Vrsns 是流经初级侧 FET (低侧)的等效电流、显示了击穿。

请解决此问题。 我遵循 TI 原理图和布局指南(TI 的65W ACF 参考设计)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    感谢您关注 UCC24612和 UCC28780。  

    我将尝试帮助您解决此问题。  很遗憾、您的图像文件未成功发布。 如果可能、您可以将其作为.jpg 重新发布吗?  或将其嵌入到.pdf、.doc 或.xls 文件中。

    您能否提供 有关您的应用的更多详细信息:
     击穿问题期间的工作条件(输入电压、输出电压、输出电流等)是什么?
     您有哪个 SR 控制器版本、UCC24612-1或-2?   
    您关注的参考设计的 TI 编号是多少?

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SR 控制 器版本:UCC24612-1 (制造商部件号: UCC24612-1DBVR)   
    我遵循的参考设计:30W/in3、效率高达94%的65W USB Type-C PD 交流/直流适配器参考设计(TIDA-01622)

    工作条件:VIN:150V、输出电压:5V、输出电流:2A
    波形:e2e.ti.com/.../7652.waveform.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SR 控制 器版本:UCC24612-1 (制造商部件号: UCC24612-1DBVR)   
    我遵循的参考设计:30W/in3、效率高达94%的65W USB Type-C PD 交流/直流适配器参考设计(TIDA-01622)

    工作条件:VIN:150V、输出电压:5V、输出电流:2A
    波形:e2e.ti.com/.../3301.waveform.pdf  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    感谢您提供波形和其他信息。 形成屏幕截图、很明显 SR 栅极在错误的时间被驱动。  我们必须确定触发该 SR 栅极驱动脉冲的原因。  通常、UCC24612的触发器检测 SR FET 上的负 VDS、这通常是由源漏电流引起的。

    您提到的问题是 SR 的"第二个错误导通栅极信号"、我认为 这就是问题。   遗憾的是、您仅显示了开关 周期的一小部分。  我看不到 SR 的第一个栅极驱动、该驱动本应几乎在 Vrsns 的下降沿之后立即发生。  

    仅此波形不足以诊断和解决问题。  您能否提供完整的开关周期波形?  而且、由于这种情况发生在5V-2A 负载条件下、我想知道此时它是否在突发模式下运行。  如果仍 在 AAM 下运行、您能否提供完整突发的屏幕截图或几个切换周期的屏幕截图?  Vout (Ch1、黄色)的布线不提供任何有用的信息、因此请将 Ch1探针放在 UCC28780控制器输出的 PWMH 信号上。 该信号有助于在二次侧电流应该流动时对齐。

    您还提到输入电压为150V。  LX 波形从 高到低显示大约150V、因此150V 必须为直流、而不是交流。  但是、这不考虑反射的输出电压、该电压应约为27V。  这将使大容量电压大约为123V。  请重新检查此波形以及您可能提供的任何其他波形的工作条件。  在尝试调试问题时、小细节可能很重要。

    最后、能否验证您是否正在将 ISO7710F 隔离器或 ISO7710 (无 F 后缀)或其他隔离器用于高侧 GaN FET 驱动器?  如果是 TI 的某个器件、则应为 ISO7710F。  F 后缀很重要。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    在等待您的回复时、我想通知您、我将 于8月15日下午至8月19日下班、因此您在该时间段内发布的任何内容可能在8月20日之前不会收到我的回复。  我会尽快返回给您。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saikat、

    我从旅行中回来,发现 我8月14日的帖子没有得到回复。  

    在这种情况下、我将假定您已经解决了您的问题、并将关闭此主题。   如果仍有问题、您可以重新打开此主题或启动新主题。   在任何 一种情况下、请务必提供我要求的所有信息。  更多的信息总是比不充分更好。

    此致、
    Ulrich