主题中讨论的其他器件:UCC28780、 TIDA-01622、 ISO7710
我们将 UCC24612用作基于65W GaN 的有源钳位反激式转换器的同步整流器控制器。 UCC28780用作反激式控制器。 由于 SR FET 在一个周期内第二次导通、我们发现了一些击穿问题。 UCC24612向我的 SR FET 提供第二个错误的导通栅极信号、该信号与反激式转换器低侧初级 FET 的 PWM 信号重叠。 在该重叠部分、低侧初级 FET 和次级侧整流器 FET 均导通、导致大电流流过我们的 GaN 器件、并最终断开该器件。 下面的波形显示了 UCC24612提供的错误 SR 栅极信号。 Lx 是反激式的开关节点;Vrsns 是流经初级侧 FET (低侧)的等效电流、显示了击穿。
请解决此问题。 我遵循 TI 原理图和布局指南(TI 的65W ACF 参考设计)。