Other Parts Discussed in Thread: BQ76925
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76925 你好!
我们计划在我们的新器件中使用 BQ76925作为4S 电池组的平衡器。
V3P3引脚(具有外部旁路 MOSFET)应该为3.3V MCU 供电、但我在其上测量了4.1V!
您能就这种情况提出一些建议吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Igor、
我怀疑这可能与您的 VCTL 引脚连接有关。 有关如何连接该引脚的更多信息、请参阅数据表和本应用手册的第6节: http://www.ti.com/lit/an/slua619a/slua619a.pdf
此致、
Matt