This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76925:V3P3引脚上的电压错误

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76925

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831212/bq76925-wrong-voltage-on-v3p3-pin

器件型号:BQ76925

你好!

我们计划在我们的新器件中使用 BQ76925作为4S 电池组的平衡器。

V3P3引脚(具有外部旁路 MOSFET)应该为3.3V MCU 供电、但我在其上测量了4.1V!

您能就这种情况提出一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Igor、

    我怀疑这可能与您的 VCTL 引脚连接有关。 有关如何连接该引脚的更多信息、请参阅数据表和本应用手册的第6节: http://www.ti.com/lit/an/slua619a/slua619a.pdf 

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我 在设计原理图时一直使用此应用手册。

    屏幕截图随附(R14目前未焊接)。

    有一个问题、R14一开始就焊接了、所以 V3P3引脚上有15V 电压(没有3V_STANDBY 负载)、然后我注意到了错误并进行了修复。
    它是否会以某种方式损坏内部 LDO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于 GND 布局不正确、因此3.3V 变为3.3V+0.7V=4.1V。