有时、我们的产品在充电过程中会超过45摄氏度。
在这种情况下、JEITA 电压限制为4.05v。
我们观察到、在充电过程中、如果电池在超过45c 边界时已经超过4.05V、电池将开始放电以向 SYS 提供电流。
我希望在这种情况下、具有电源路径功能的 BQ24193能够提供 VBUS 所需的所有 SYS 电流(使用 BATFET Q4来避免电池充电)
我们希望在 JEITA 热电压限制下避免电池放电。
我们可以做些什么吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
有时、我们的产品在充电过程中会超过45摄氏度。
在这种情况下、JEITA 电压限制为4.05v。
我们观察到、在充电过程中、如果电池在超过45c 边界时已经超过4.05V、电池将开始放电以向 SYS 提供电流。
我希望在这种情况下、具有电源路径功能的 BQ24193能够提供 VBUS 所需的所有 SYS 电流(使用 BATFET Q4来避免电池充电)
我们希望在 JEITA 热电压限制下避免电池放电。
我们可以做些什么吗?
谢谢
您好!
您所需的充电电压是多少? 发生这种情况时、您的输入电压、输入电流(和输入电流限制)、系统电压和系统电流是多少? 从数据表的第8.3.3.5节中、"充电周期完成后、BATFET 关闭。 转换器会继续运行以为系统供电、BATFET 可以重新打开以启用补电模式。"
您是否尝试 更改 REG07位[4]? 请告诉我切换此选项是否可以解决此问题。
此致、
Mike Emanuel
您好!
在"正常"条件下、我所需的充电电压设置为4.176V
在"暖" 45-60c 期间、我希望充电电压设置得更低(JEITA 建议)
I set REG07[bit4]=0、以在"热"状态下降低200mV 的充电电压目标值
我们已检查是否正确检测到"热"、并且目标充电电压降低。
我们遇到的问题 是、如果电池在超过45c 边界时已经超过4.05V、电池将开始放电、以便为系统(SYS 终端)供电
因此、在这种情况下 BATFET 似乎不会关闭。

我预计 BATFET 将关闭、SYS 电源将由 VBUS 上的12V 电压提供、而不是由电池提供。
在这种情况下、我们希望避免电池放电。
我们的想法是使用 REG07[Bit5]手动强制 BATFET 关闭
但我认为、如果用户移除外部12v 电源、这将导致系统丢失。
我们是否可以采取任何措施来实现正确的电源路径?
谢谢
你好
抱歉、图表中出现错误。 现已更正。
电池单元的即时功耗单位为 mW (之前为 mA)
连接到 VBUS 的外部适配器是12v@1.5A。
我们的系统消耗~5.5W、即电池端子处的电流约为1.4A。
转换后、电池使用~2.25W 的功率来补充系统
系统的其余电源(3.25W 至5.5W)必须来自 VBUS 的外部适配器。
但我看不到这种需求、外部适配器和电流限制具有足够的功率来支持系统。
我猜是在目标电压降为-200mV 时 JEITA 过热时、bq24193未使用 BATFET 来避免电池充电。 它只是调节至更低的目标电压~4.05v
具有串联电阻损耗的电池在5.5W 功率输出下无法单独维持4.05V 以上的电压。
因此、某些电源来自 VBUS、某些电源来自电池、直到它们在新的目标稳压电压~4.05v 下收敛。
我们的电池监控器 IC 在热跳变点之前的电压为4194mV。
在监护仪 IC 上的电池电压转换后、立即降至4029mV (我们每分钟记录一次)
转换点之后、我们的 FW 记录 REG09=0x02。 除"NTC 热"外、无故障。
我们的 FW 还会寄存器 REG08位[4-5]。 它们指示"10"–快速充电、并且在转换点不发生变化。
I2C 寄存器扫描
我有我们使用的配置:
REG00_INPUT_SOURCE 控制= 0b00110101
[7]= 0 -> EN_HIZ =禁用
[6-3]= 0110 ->输入电压限制= 3880+320+160=4360mV
[2-0]= 101 ->输入电流限制1.5A
REG01_POWER_ON_CONF = 0b00011000
[7]= 0
[6]= 0 ->没有 I2C 看门狗计时器复位
[5-4]= 01 ->充电已启用(我们使用 Charger_SHDN 引脚)
[3-1]= 100 ->最小系统电压限制:3.4V
[0]= 0 ->升压模式电流限制= 500mA (我们不使用它)
REG03_precharge 终止= 0b00010001
[7-4]= 0001 ->预充电电流限制128+128=256mA
[3-0]= 0001 ->终止电流限制128+128=256mA
REG04_CHARGE_VOLTGE_CONTROL = 0b10101010
[7-2]= 101010 ->充电电压限制3504+512+128+32=4176mV
[1]= 1 ->电池预充电至快速充电阈值:3V
[0]= 0 ->电池再充电阈值(低于电池稳压电压):100mV
REG05_CHARGE_TERM= 0b10111010
[7]= 1 ->充电终止使能=使能
[6]= 0 ->终止指示器阈值=匹配 ITERM、
[5-4]= 11 -> I2C 看门狗计时器设置= 160
[3]= 1 ->充电安全计时器=已启用
[2-1]= 01 ->快速充电计时器设置= 8小时安全计时器
[0]= 0 -> JEITA 低温电流设置(0ºC μ A 至10ºC μ A)= 50% ICHG REG02[7:2]
REG06_IR_COMP_热力 调节= 0b11011111
[7-5]= 110 ->红外补偿电阻设置= 60m Ω
[4-2]= 111 -> IR 补偿电压钳位(高于稳压电压)= 112mV
[0-1]= 11 ->热调节阈值= 120ºC μ A
REG07_MISC_OPERAT_CONTROL = 0b01001000
[7]= 0 ->设置 PSEL/OTG 引脚的默认输入电流限制=不在 D+/D–检测中
[6]= 1 ->输入 DPM 和热调节期间的安全定时器设置=减慢2倍
[5]= 0 ->强制 BATFET 关闭=允许 Q4导通
[4]= 0 -> JEITA_VSET (45°C60°C)= VREG (REG04[7-2])-200mV
[3-2]= 10 ->保留、必须写入10
[1]= 0 ->在 CHRG_FAULT 期间无 INT
[0]= 0 ->在 BAT_FAULT 期间无 INT
REG02_CHARGE_CURRENT_Control
我们动态使用它
我们通过调节充电电流来控制系统温度
在这种情况下(高温)设置为我们的最低设置1.5A
我知道这个限制不适用于 SYS 输出、因为充电电流感测元件位于 BATFET 上。
再次感谢您的帮助
您好!
我们已将 REG08和 REG09添加到内部日志中。
达到 JEITA 热跳变点前的值为:
REG08=0xA4=0b10100100、
10–适配器端口、10–快速充电、0–非 DPM、1–电源正常、0–不在热调节中、0–不在 VSYSMIN 调节中(BAT VSYSMIN)
REG09=0x00=0b00000000、
0–无看门狗装置故障、0–无升压故障、00 -无充电器故障、0 -无电池故障、000 - NTC 正常
JEITA 热跳变点之后的值:
REG08=0xA4=无变化
REG09=0x02=唯一的变化是 “010 - NTC 热”
我已经完成了一些测试、对具有并联直流电子负载和电位计的电源电池进行仿真、并将其用作 NTC。
这使我能够在这种情况下来回走动,确保一切都远离任何目前的限制或环境问题。
我的结论是、当 BQ24193配置为 REG07[4]= 0 时(JEITA 热降低充电电压)
当 BQ24193处于"快速充电"状态且 VBAT 超过~4.05v 时、如果检测到 NTC 热态、VBAT 开始向 VSYS 提供电流、直到其电压降至4.05v。
在此放电条件下,如果我们人为地将 VBAT 升高到~4.15v,则充电状态将变为“终止完成”,BATFET 将打开,VBUS 将按照预期通过“电源路径”开始提供 VSYS 电源。
我不知道这是预期的设计行为,数据表中没有介绍这种行为。
看起来像是 BQ24193控制算法限制。
您好!
让我更好地了解您的设置。
10月28日、您说:
VBUS 电源为12V/1.5A。
sys 消耗的功率为5.5W
3.电池补充2.25瓦
11月17日:
1.根据 REG08[3],您不在 DPM 中。
请向我解释您在11月17日不在 DPM 但10月28日不在 DPM 时如何补充。 如果您要为 DPM 中的系统补充电池电流。
我还需要查看充电电压、充电电流、系统电压、系统电流、输入电压、 和输入电流。
此致、
Mike Emanuel
您好、Michael、
10月28日的数据来自实际系统配置、具有实际电池和交流适配器。
在此测试中、我们的系统消耗5.5W 的功率。
这是我们发现电池 NTC +45c 情况和放电异常的实际情况。
11月17日起的数据是相同的电路板、但在外壳打开且某些模块被移除的情况下。
在此配置中、我们的系统消耗~1.3W
在本测试设置中、我使用了一个直流电子负载并联的电源、以伪造电池。
NTC 是一款10K 修剪器。
我们还使用了修改后的 FW 来记录 REG08 REG09。
10月28日和11月17日的测试显示、启用 JEITA 热降低充电电压时、如果电池电压超过~4.05V、则电池将消耗功率。
我们的 VBUS 电压为12v、VBUS 电流限制为1.5A。 我们从未达到 DPM,因为我们没有使用所有 VBUS 可用电源。
当 VBAT 超过但接近4.05v 时,JEITA 会预热降低充电电压,因此“补充”会发生。
在这种情况下、BQ24193的作用类似于"哑巴常规"4.05v 直流/直流稳压器。 一些 VSYS 电源来自电池、其余的来自12v VBUS。 共享 比由电池+路径电阻决定。
我在两种设置中都看到了这一点。
您好!
当 VBAT 高于 VSYS 调节目标电压时、BATFET 将打开。
在这种情况下、VSYS 调节目标电压大约为4.03v
是的、电池看起来是 VSYS 的补充、8.3.2.3处的图形应该适用。
但我不知道为什么它是对系统的补充。 我们将最小系统电压限制配置为3.4V、并且我们不会进入输入电流电压限制。
我的第一个想法是使用 REG07[5]= 1来断开 BATFET。
但我认为、如果用户断开外部电源适配器的连接、则会导致系统丢失。
我计划检测此情况固件并在 REG01中选择“Charge Disable”(禁用充电)以结束充电周期。
当我们超过3.4v 时、这可能会打开 BATFET。
您好!
如果电池电压高于其调节电压、它将向系统负载放电、以防止电池过度充电。 您能否将 JEITA 电压改回原始设置并查看它是否充电、然后终止? 如果它没有放电到系统负载中(假设您没有使适配器过载)、这将表示系统正在过压情况下放电。 您是否还可以让电池放电至低于新的 JEITA 稳压电压、然后确保适配器未过载、并查看电池是否停止放电? 这表明需要将电池从过压状态中放电。
最小系统电压仅在电池电压低于系统电压时适用。 它允许使用电量耗尽的电池为系统轨供电。 当电池电压升至最小系统电压以上时、系统电源轨不会调节至最小系统电压。
不幸的是,所提出的情况相当棘手。 如果您断开 BATFET 的连接并且适配器断开连接,则系统负载将被中断。 但是、如果您在使用新的 JEITA 设置时将其保持开启状态、并且电池电压高于新的调节设置、则它将放电、直到达到新的调节。
请执行我第一段中的两个实验、并让我知道结果。
此致、
Mike Emanuel