主题中讨论的其他器件:LMR14206、
由于输入范围要求更宽、我们最近从 LMR14206转换为 LMR16006X 降压转换器。
该电路如下、BAL_+上电= 36V、从4V 汲取的电流为~30mA。 SUPPLY_ON 信号为高电平且稳定。 L/D/C 组件尺寸通过 TI WebBench 工具获得:
L = 220uH、C = 2x 22uF、D = CDBW46-G
在 PCA 上、我现在观察到4V 输出上的以下信号:
这种行为与数据表中的信息不相关。 尤其是55usec/18kHz 的信号周期是我无法放置的。
我尝试通过将直流输出增加到5.5V 来改善这种情况、但这只是将输出的 Vtt 更改为~35mV。 18kHz 的频率保持不变。
是否有人可以向我提供有关此方面的更多详细信息? 这是正常行为吗? 是否有害?
提前感谢您的参与和合作。