This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:LMR16006X 不同的输出波形

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14206, LMR16006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/779038/lmr16006-lmr16006x-divergent-output-waveform

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:LMR14206

由于输入范围要求更宽、我们最近从 LMR14206转换为 LMR16006X 降压转换器。

该电路如下、BAL_+上电= 36V、从4V 汲取的电流为~30mA。 SUPPLY_ON 信号为高电平且稳定。 L/D/C 组件尺寸通过 TI WebBench 工具获得:

L = 220uH、C = 2x 22uF、D = CDBW46-G

在 PCA 上、我现在观察到4V 输出上的以下信号:

 

这种行为与数据表中的信息不相关。 尤其是55usec/18kHz 的信号周期是我无法放置的。

我尝试通过将直流输出增加到5.5V 来改善这种情况、但这只是将输出的 Vtt 更改为~35mV。 18kHz 的频率保持不变。

是否有人可以向我提供有关此方面的更多详细信息? 这是正常行为吗? 是否有害?

 

提前感谢您的参与和合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高 CP、

    感谢您的查询。 我将向产品专家介绍。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CP、

    LMR16006X 运行在 ECO 模式下、这是一种运行模式、可降低开关速度以提高效率。  这种行为是预期的。  为了验证这是否正确、您可以获取开关节点和输出电压的波形、以共同验证稳定性。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    感谢您的解释。 但是、如果我查看有关"ECO 模式"的数据表、我会看到:

    LMR16006在轻负载电流下以 ECO 模式运行、通过减少开关和栅极驱动损耗来提高效率。 LMR16006被设计成、如果输出电压处于稳压范围内并且任一开关周期结束时的峰值开关电流低于睡眠电流阈值、IINDCTOR≤80mA、此器件进入 ECO 模式。 对于 ECO 模式运行、LMR16006会检测峰值电流、而不是平均电流或负载电流、因此器件进入 ECO 模式的负载电流取决于 VIN、VOUT 和输出电感器值。 当 µA 电流较低且输出电压处于稳压范围内时、该器件进入 ECO 模式、仅消耗28 μ A 的输入静态电流。'

    在这里、我确实最初发现有一个类似于"ECO 模式"的东西、并且它可能适用。 但是、描述未能详细说明它的实际运行方式。 我测量了开关节点、在这里、我看到在输出斜升期间有一些开关活动、在斜降期间没有任何活动。 这向我表明、在斜升期间、L/C 被馈送至一个高达特定阈值的过多能量、然后、电路被释放、从而存储的能量被转移至负载、从而导致斜降。  因此、这意味着输出上的失真始终高于数据表中应提及的指定纹波8mV。 我认为数据表一般应更详细地介绍"ECO 模式"的功能。

    此外、您还建议:"为了验证这是否正确、您可以获取开关节点的波形和输出电压以共同验证稳定性"。 我可以(或者更好的:我确实做了)获取这些波形、但由于我不知道 ECO 模式的运行情况、我不知道在哪里验证它。

    请提供更多详细信息吗?

    提前感谢您的参与和合作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    本应用手册中提供了有关 ECO 模式的更多详细信息:  

    图6和 7显示了 PWM 运行和 Eco-Mode 之间的开关行为和输出纹波差异。  您可以看到、有几个脉冲为输出电容器充电、并且在输出电容器在 ECO 模式下放电时器件保持关断状态。  这将提高效率、如图1中的示例所示。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Katelyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Katelyn、您好!

    感谢您的应用手册、这至少证实了我对正在发生的事情的初步想法。

    现在剩下的唯一问题是、我根据此设计的 WebBench 输出确定电路的尺寸。 LMR16006的数据表提供了几个公式来计算 L 和 C 的值、我假设 WebBench 也使用这些公式。 现在、ECO-MODE 在电路上采用不同的控制、在我的假设中、这也会导致不同的公式、即 L 和 C 的不同值。我的回答是否正确? 是否有方法减少30mV 的"纹波"、如果有、如何?

    请提出任何建议。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、ECO 模式采用不同的控制来减慢开关速度并提高效率。

    输出纹波与输出电容成反比。 通过增加输出电容、您可以降低输出纹波。 第13页的公式5也显示了该公式。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在此主题上与您联系。 您还有其他有关 ECO 模式的问题吗?

    谢谢、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有任何其他问题、请打开 E2E 主题。

    此致、
    Katelyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katelyn、您好!

    很抱歉耽误你的回答。 可以关闭该主题、因为我的问题已得到澄清。

    不过、有一点需要注意:可能所有这些信息都可以包含在数据表中、因为它可能会事先帮助其他工程师。

    感谢您的耐心和支持。