This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3840:关于启动行为

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/850587/tps3840-about-startup-behavior

器件型号:TPS3840

您好!

我是 TI 产品的经销商 FAE。
我收到了一个客户关于启动行为的问题。
上图是数据表的摘录。 (TPS3840PL)
下图是 EVM 摘录。 (TPS3840DL)

我的客户的问题是、当 VDD 在启动时未达到 VIT +时、复位是否变为高电平。
启动时、当 VDD 介于1.6V 和 VIT +之间时、EVM 波形复位为高电平、持续62us。
这表示在启动时复位需要一些时间才能生效。
当 VDD 介于 VPOR 和1.6V 或更低之间时、是否会发生相同的行为?
此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 FAE、

    图13中显示的启动行为显示了 VDD = VDD min 时的启动行为以及/RESET 为纠正逻辑低电平而进行瞬态处理的相应时间。 这不是 EC 表指定的启动延迟、即从低于 VDD (min)斜升至高于 VIT+ 10%的 VDD、这是启动延迟测量的正确测试条件。 我正在更新用户指南中的图13、以匹配用于"启动"延迟的确切测试条件、从而避免混淆。 我希望在下周结束时使用正确的图13更新用户指南。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。
    客户想知道在启动时、当 VDD 低于 VIT +阈值时、是否有复位变为高电平的条件。
    如果您向我教授上述内容、将会有所帮助。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用低电平有效变体(TPS3840DL 和 TPS3840PL)时、在 VDD 低于 VIT+时、不存在这样的复位将逻辑高电平置为有效的情况。 现在有一个 VPOR 规格、这意味着复位输出可以获得与  数据表表表7.5中 VPOR 规格中指定的 VOL 一样高的值。 一旦 VDD 上升至高于 VPOR、则定义复位输出并处于正确的逻辑状态。