大家好、
我的客户遇到 有关 LM5069电流限制阈值的一些问题、以下是他们的 SCH:
客户将 R231/R231更改为10m Ω、总值为20m Ω、并且由于 VCL 为55mV、因此电流限制应为55mV/20m Ω= 2.75A、但在测试中、电路电流始终限制在1.7A 左右、 这意味着当 VCL>35mV 时、LM5069将关闭 MOS、我使用万用表测试 LM5069的引脚1和引脚2、它会显示该2引脚之间的电压是否超过35mV、它将会向下分流。
n`t 电压为24V、我们不知道发生这种情况的原因、我们将 UVLO/OVLO 更改为宽范围、并将 Rpwr 更改为75k Ω、没有任何变化、因此您可以帮助分享有关此问题的一些意见吗?
非常感谢。
此致、Sunny