This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:LM5069电流限制阈值问题

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/849509/lm5069-lm5069-current-limit-threshold-issue

器件型号:LM5069

大家好、

我的客户遇到 有关 LM5069电流限制阈值的一些问题、以下是他们的 SCH:

客户将 R231/R231更改为10m Ω、总值为20m Ω、并且由于 VCL 为55mV、因此电流限制应为55mV/20m Ω= 2.75A、但在测试中、电路电流始终限制在1.7A 左右、 这意味着当 VCL>35mV 时、LM5069将关闭 MOS、我使用万用表测试 LM5069的引脚1和引脚2、它会显示该2引脚之间的电压是否超过35mV、它将会向下分流。

n`t 电压为24V、我们不知道发生这种情况的原因、我们将 UVLO/OVLO 更改为宽范围、并将 Rpwr 更改为75k Ω、没有任何变化、因此您可以帮助分享有关此问题的一些意见吗?

非常感谢。

此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    您能否在过载事件期间共享输出电压、栅极、计时器电压和输入电流的测试波形。

    分享电流感应布局的我的布局。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sunny、

    是否有更新?

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    请按如下方式检查波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    分流电阻器为20m Ω+5m Ω、限流应约为2A、但测试结果显示1.4A 将调节电流限制、VIN 和 SENSE 引脚之间的电压实际上为35mV。

    更有趣的是、如果我们移除5m Ω 电阻器、并且仅使用1 20m Ω 电阻器、并按如下方式进行焊接:

    然后电流限制更改为2A、电压低于 VIN 和 SENSE 引脚的电压为40mV@2A。

    您能帮您检查测试结果并提供更多意见。

    非常感谢。

    此致、Sunny。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    下面是 PCB 布局:

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    我们现在已经学习了根课程、客户是直流/直流负载、24V IN、5V OUT、5V 用于 FPGA、24V 直流/直流输入电流为0.6A、当我切断直流/直流电源时、只使用 E-Load 作为负载、然后电流限制正确、 VIN 和 SENSE 之间的电压为50mV。

    我不n`t 直流/直流负载为何会更改电流限制阈值、我将要求客户在直流/直流输入端添加更多电容器。

    谢谢。

    此致、Sunny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Sunny、

    很高兴知道您已经找到了。

    请检查直流/直流负载是否具有支持开关电流的负载旁路滤波电容器。

    此致、

    Rakesh