This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:推荐器件型号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV767, TPS562201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/780197/lm317-recommended-part

器件型号:LM317
主题中讨论的其他器件:TLV767TPS562201

大家好、

客户希望使用一个线性稳压器、此稳压器具有可调输出、分别为12Vin -> 5Vout/1A 和12Vin -> 7Vout/1A。 当前的解决方案是 NJM2387ADL3。 您能否提供建议的线性稳压器器件型号以满足上述条件?

此致、

6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    6月、

    最近 发布的 TLV767 器件应满足上述应用需求、但我们可能需要有关应用的更多信息以确保其非常适合。

    您能否在此处提供有关应用需求的更多详细信息? 1A 的电流是连续的、还是仅在短时间内需要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Blake-San、

    我认为 TLV767在用于5V 或7V 压降时可能会出现热问题、但您怎么看? 7V 输出电压用于光学电路、5V 输出电压用于模拟和内部电路。

    此致、

    6月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun-San、

    您可以看到、由于您的应用具有高余量(Vin - Vout)、我们确实需要考虑热影响。 任何线性稳压器都是如此。 余量(Vin - Vout)、输出电流曲线、布局、靠近其他热源和环境温度等应用条件将对应用的热性能产生影响。 对于 、您是否需要1A 的持续电流、还是这是您的峰值电流? 虽然选择额定峰值电流的线性稳压器很重要、但在估算热影响时也要知道标称输出电流。

    请记住、与大多数线性稳压器一样、TLV767的主要散热器是 PCB 板本身。 因此、最大限度地提高 TLV767的本地 GND 覆铜将使您获得最佳的热性能。

    还可以通过创建一个介于12V 和7V 之间的中间轨来提高应用的热性能。这将减少线性稳压器中的功率耗散。 您可以使用开关 DCDC 实现此目的、以获得最佳效率、或使用两个串联的线性稳压器实现更高的系统 PSRR。 在这两种情况下、每个稳压器的功耗都更低。

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan - San、

    感谢你的建议。 是的、我们已经建议将 TPS562201用于插座、但他们也需要考虑线性稳压器解决方案。 您能否分别为1A 连续电流情况和1A 峰值电流情况提供建议的器件型号?

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun-San、

    对于没有大量外部散热的线性稳压器、在应用余量(Vin - Vout)下持续1A 的电流将会产生过多的功率耗散。

    对于连续1A 负载下的满余量、我们不建议使用稳压器。 如果您的客户将使用 TPS562201降低稳压器的本地输入电压、则 TLV767将是此插座的理想选择。

    如果它只有1A 的峰值电流、则 TLV767可能仍然是一种良好的解决方案、具体取决于负载分布。 我们仍建议降低线性稳压器的本地输入电压、以降低稳压器内的功率耗散。

    非常尊重、
    Ryan