This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3422R030:查找比较 GaN MOSFET

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG3411R150, LMG3411R070, LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1168665/lmg3422r030-find-the-comparison-gan-mosfet

器件型号:LMG3422R030
主题中讨论的其他器件:LMG3411R150LMG3411R070LMG5200

大家好、

我的客户希望将 SiC MOSFET 更改为用于1500W PC 电源的 GaN FET。

谢谢、请帮助找到比较 GaN 组件。

e2e.ti.com/.../1500W-component-specification2022.06.17.xlsx

PFC

主程序 第二个_01
1500瓦 1500瓦
供应商 Infineon LONTEN
部件。 IPW60R099P6 LSB65R099GF
VGS (静态) 30伏 30伏
VDS TC =℃μ F 650V 650V
RDS (ON) 89mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃) 86mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃)
温度为25°C 时的 ID 37.9A 40A
IDM (PUISE) 109A 120A
CIS 3330pF 3270 pF
问题 70nC 66 nC
TJ -55 ~+150℃ -55 ~+150℃

PWM

主程序 第二个_01
1500瓦 1500瓦
供应商 AOS LONTEN
部件。  AOTF29S50   LSD55R140GF
VGS (静态) 30伏 30伏
VDS TC =℃μ F 500V 550V
RDS (ON) 150mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃) 140mΩ Ω(VGS=10V、Tj=25℃)
温度为25°C 时的 ID 29A 23A
IDM (PUISE) 120A 69A
CIS 1312pF 2637pF
问题 26.6nC 40nC
TJ -55 ~+150℃ -55 ~+150℃
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以了解有关此设计中使用的拓扑的更多信息? 我看到的是 PFC 和 PWM、但我不确定它是升压 PFC 还是图腾柱、与直流/直流级相同。

    从初始来看、我们的 LMG3411R070器件似乎是 PFC 级的潜在替代产品、而我们的 LMG3411R150器件则是直流/直流级的理想选择。 我们还有各种资源、可用于计算功率损耗、并可与我共享各种拓扑。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 客户将对  PFC 级的图腾柱使用 aUCD3138、而直流/直流将对 LLC 使用 C2000。
    另外、请分享我们为各种拓扑提供的功率损耗计算资源、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的更新。 目前、我们有一个 CCM 升压 PFC 和一个图腾柱 PFC 计算器。 我们目前正在使用 LLC 计算器、但尚未完成。

    以下是我们的图腾柱计算器的链接、您可以选择不同的 TI GaN FET 并设置系统参数:

     https://www.ti.com/lit/zip/snor030 

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速回答。 我是否可以双确认图腾柱 PFC 建议使用  LMG2411R070或 LMG3411R070?
    因为我在 TI.com 上找不到有关 LMG2411R070的任何信息。  


    您是否也可以分享单个 PFC 应用手册?


    如果我的客户希望将来将输出功率提高到2kW 以上、您认为 LMG342xR030系列是否合适?

    此致、谢谢

    摇滚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rock、

    抱歉、我错了、让我花一点时间正确地重复一下。

    我们的 LMG3411R070器件似乎是 PFC 级的潜在替代产品、而我们的 LMG3411R150器件则是直流/直流级的理想选择。  两个器件都是 LMG3411x、只是具有不同的 RDSon 值。

    关于 PFC 应用手册、请给我1天时间与您联系、我将了解我们是否有任何合适的参考资料。

    对于2kW 以上的功率增加、我需要在给出建议之前更详细地了解系统。 我们在大于2kW 的应用中使用了 LMG34x 器件;但是、根据电压应力、LMG35x 器件可能更适合、因为它们具有更高的额定电压。 如果您想了解更多信息、请随时咨询、我可以为您提供。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们目前没有任何与图腾柱 PFC 相关的技术应用手册、我们有此白皮书、但它可能不是您想要的:

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/how-gan-enables-high-efficiency-in-totem-pole-pfc-based-power-designs-402620384 

    我们可能很快就会创建应用手册、如果是、我会告诉您。

    此致、

    扎赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Zach、

    您能帮助提供以下信息和压缩表吗? 谢谢。

    请提供 TI 的 GaN MOSFET 选择比较表
    (例如、比较 Infineon Si MOSFET 的规格、有关详细器件型号、请参阅上表)


    请提供有效的布局指南和应用预防措施供我们参考。


    是否有半桥 GaN MOSFET LMG5200等高电压版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将尽力回答您的问题、但首先要指出、我的资源有限、因此我的答案可能无法满足您的所有需求。

    我们没有 GaN FET 的预制选择表、如果您想对 TI 器件进行比较、请随时提出更多问题、我可以提供一些答案。 我们也没有 GaN 与特定硅器件的直接比较表、我建议您的客户在我们的网站或一般网站上搜索氮化镓技术文章/应用手册、以清楚地了解其优势。 我们 GaN 的主要优势包括更低的开关损耗、更快的开关速度、最小的尺寸、可靠的性能、集成的驱动器、 和保护特性。 下面是一个比较我们的 LMG341xR070与上表中提供的 IPx60r099P6的示例:

    左侧是硅器件、右侧是 GaN。 从比较中可以看出、我们的 GaN 提供的电容更低、并且没有反向恢复电荷。 在数据表中、您可以进一步找到有关 GaN 通过集成驱动器实现更快开关速度的信息。

    我们 GaN 器件的每个数据表(包括 LMG341xR070)都有一节关于布局指南的内容、所述示例从数据表的第23页开始介绍了这些指南。  

    3.对于高电压 和高功率 应用、我们不提供具有此描述的器件;但是、我们的单个器件器件已设置为在半桥应用中使用、并且每个数据表都为此提供了特定的指南。

    此致、

    扎赫