This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:关断期间 SS 引脚的电压以及预偏置的用途

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/825049/tps54824-voltage-of-ss-pin-during-shutdown-and-the-purpose-of-prebias

器件型号:TPS54824

你好!

目前、我正在测试 TPS54824。 下面是相对于启用的关断。  第一个波形是 EN 的电压、第二个波形是 SS 引脚的电压。 我想知道 EN 下降后 SS 直接下降的原因。

第二个问题 是关于预偏置。 我想知道  预偏置的目的。 此外、在预偏置过程中、高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 是否都关断?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文秀

    您的图像未显示、 您能否重新发布它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    这是图像。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文秀

    我已确认 SS 放电的操作。  当 EN 变为低电平时、SS/TRK 引脚将尝试放电。  EN 变为低电平后、内部放电的电源也会很快关闭。  在放电电路关闭之前、SS/TRK 可能会完全放电、也可能不会完全放电、此时 SS/TRK 引脚将悬空。  如果 SS/TRK 引脚未完全放电、当 EN 再次变为高电平时、放电将恢复。

    数据表第7.3/8节介绍了预偏置操作。  对于正常同步降压、低侧 FET 将长时间保持导通状态、直到预偏置电压放电。  这可能会导致电感器中出现过多的负电流。  当低侧最终关闭时、该电流通过高侧 FET 体二极管强制回输入端。  它可能会在本地为输入充电至高于绝对最大值的电压并导致 EOS 损坏。  TPPS54824通过在 SS/TRK 电压高于 FB 电压之前禁止低侧 FET 灌电流来防止这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的快速回复! 我仍然有一些问题。

    1.在启动过程中,SS 的充电速度低于 Vo。 但是、当 EN 变低时、SS 的放电速度比 Vo 快得多。 SS 的放电环路是什么?

    2. VIN 高于 Vo,那么电流如何流经高侧 FET 体二极管?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文秀

    当 EN 变为低电平时、SS/TRK 引脚通过内部下拉电阻放电。  Vout 没有有效下拉电阻。  它将通过反馈电阻器和负载中的任何电阻路径放电。

    如果 Vin 高于 Vout、则不会有电流流经高侧体二极管。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的回复! 我想知道 、当 EN 变为低电平时、为什么需要通过内部下拉电阻器直接对 SS/TRK 引脚放电?

    此致、

    文秀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文秀

    这是为了确保软启动序列从重新启动时开始启动、而不是输出电压尝试立即跳升至未调整的 SS 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的所有回复。 这对我真的很有帮助!

    此致、

    文秀