你好!
目前、我正在测试 TPS54824。 下面是相对于启用的关断。 第一个波形是 EN 的电压、第二个波形是 SS 引脚的电压。 我想知道 EN 下降后 SS 直接下降的原因。
第二个问题 是关于预偏置。 我想知道 预偏置的目的。 此外、在预偏置过程中、高侧 MOSFET 和低侧 MOSFET 是否都关断?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
文秀
我已确认 SS 放电的操作。 当 EN 变为低电平时、SS/TRK 引脚将尝试放电。 EN 变为低电平后、内部放电的电源也会很快关闭。 在放电电路关闭之前、SS/TRK 可能会完全放电、也可能不会完全放电、此时 SS/TRK 引脚将悬空。 如果 SS/TRK 引脚未完全放电、当 EN 再次变为高电平时、放电将恢复。
数据表第7.3/8节介绍了预偏置操作。 对于正常同步降压、低侧 FET 将长时间保持导通状态、直到预偏置电压放电。 这可能会导致电感器中出现过多的负电流。 当低侧最终关闭时、该电流通过高侧 FET 体二极管强制回输入端。 它可能会在本地为输入充电至高于绝对最大值的电压并导致 EOS 损坏。 TPPS54824通过在 SS/TRK 电压高于 FB 电压之前禁止低侧 FET 灌电流来防止这种情况。