主题中讨论的其他器件: BUF16821
尊敬的先生。
我的客户正在评估 BUF12840。 此时、我想确保
输出拉电流/灌电流。 请提供您的建议。
它们使用104mA 拉电流/灌电流下的单通道输出。
其他11通道仅使用几 mA 电流。
它们测量了 TC 温度、在 Ta=25°C 时为50°C
使用超过100mA 的输出拉电流/灌电流使单通道正常运行是否没有问题
是否考虑过发热问题?
此致、
H. Sakai
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的先生。
我的客户正在评估 BUF12840。 此时、我想确保
输出拉电流/灌电流。 请提供您的建议。
它们使用104mA 拉电流/灌电流下的单通道输出。
其他11通道仅使用几 mA 电流。
它们测量了 TC 温度、在 Ta=25°C 时为50°C
使用超过100mA 的输出拉电流/灌电流使单通道正常运行是否没有问题
是否考虑过发热问题?
此致、
H. Sakai
您好、Sakai San、
Theta_ja 是结温的相关数字。 保守地说、我建议 40C/W (规格35.6C/W)
TJ=Tamb+RTJ*Power_IC
IC 中耗散的功率 是电源功率减去外部负载 功率。 数字电源的贡献非常小、可以忽略
我使用类似的器件 BUF16821运行实验:
Vs=12V
- Vcom 上的负载、其他输出没有负载
-Vcom 设置为12V (满量程)和6V (1/2量程)
-Vcom 负载:开路;121 Ω;60 Ω;30.1 Ω
RTJ=40C;Tamb=18C
最后一列是预期结温
此致、
Costin