This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF12840:输出拉电流/灌电流

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BUF12840, BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/824423/buf12840-output-source-sink-current

器件型号:BUF12840
主题中讨论的其他器件: BUF16821

尊敬的先生。

我的客户正在评估 BUF12840。 此时、我想确保

输出拉电流/灌电流。 请提供您的建议。

它们使用104mA 拉电流/灌电流下的单通道输出。

其他11通道仅使用几 mA 电流。

它们测量了 TC 温度、在 Ta=25°C 时为50°C

使用超过100mA 的输出拉电流/灌电流使单通道正常运行是否没有问题

是否考虑过发热问题?

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年7月30日前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在封装上测量的温度与结温不完全相同。

    我建议测量电源电流并计算总功率耗散。

    内部 结温 Tj=Tamb+Pwr*RTJ。

    由于电路板、电源板组件会影响 RTJ,因此我建议的 RTJ 为40C/W。 这 略高于数据表 RTJ=35.6C/W、具有相同裕度更安全  

    在最坏的环境温度下、计算出的 Tj 应小于125C

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costin-San。  

    非常感谢您的建议。  

    我想再次确认总功率耗散计算。  

    您是指:  

    总功耗=(Vvsd * IVSd)+(VVS * IVS)?  

    还是有其他计算公式?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SAKAI SASAN、

    没错。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Costin-San。  

    非常感谢您的所有建议。  

    我想确认以下几点。 一次又一次很抱歉。  

    1.在计算功率耗散时、不需要考虑电流源或灌电流设置?  

    2.你推荐 Rth-ja。 另一方面、数据表定义为 ψJT。  

      我想知道哪一个更好?  

    此致、  

    H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai San、

    Theta_ja 是结温的相关数字。  保守地说、我建议 40C/W (规格35.6C/W)  

    TJ=Tamb+RTJ*Power_IC

     IC 中耗散的功率 是电源功率减去外部负载 功率。 数字电源的贡献非常小、可以忽略

    我使用类似的器件 BUF16821运行实验:

    Vs=12V

    - Vcom 上的负载、其他输出没有负载

    -Vcom 设置为12V (满量程)和6V (1/2量程)

    -Vcom 负载:开路;121 Ω;60 Ω;30.1 Ω

    RTJ=40C;Tamb=18C

    最后一列是预期结温

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少表

    此致、

    Costin