Other Parts Discussed in Thread: BUF12840, BUF16821
主题中讨论的其他器件: BUF16821
尊敬的先生。
我的客户正在评估 BUF12840。 此时、我想确保
输出拉电流/灌电流。 请提供您的建议。
它们使用104mA 拉电流/灌电流下的单通道输出。
其他11通道仅使用几 mA 电流。
它们测量了 TC 温度、在 Ta=25°C 时为50°C
使用超过100mA 的输出拉电流/灌电流使单通道正常运行是否没有问题
是否考虑过发热问题?
此致、
H. Sakai