This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A19:器件的输出电压骤降问题

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A19

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/819981/tps7a19-output-voltage-dip-issue-with-the-device

器件型号:TPS7A19

您好!

目前、我们考虑在设计中使用 TPS7A19、其输入电压范围为11至28V、输出电压为3.3V。 我们的负载要求将在150至200mA 的范围内。 我是否能够使用此部件满足此要求?  

当负载要求为100mA (负载为22 Ω)时、此器件面临的问题是输出电压降至2.45V。 仅当我的负载小于10mA 时、器件才工作正常。 您能不能帮助我们解决这个问题。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekhar、

     为了更好地帮助您解决该问题、您能否分享您的原理图?  

    当输出降至2.45V 时、IN 引脚上测得的电压是多少? 所使用的电源可能被钳位到某个较低的电流?  使用输入电压和输出电压图进行示波器快照有助于查看发生的情况。

    查看您的设计要求、您需要在设计中考虑热性能(与功率耗散成正比)。 设计中更糟糕的情况是输入电压= 28V 且输出电流= 200mA。  

    功率= Vin*IQ +(Vin-Vout)* Iout  (或 近似 功率=(Vin-Vout)* Iout)

    功率= 24.7*200mA = 4.94W

    热上升=功率* thetaJA = 4.94W * 48C/W = 237.12 C

    假设环境温度为25°C、器件温度为25°C + 237.12C = 262.12C、高于最高温度规格。

     为了最大程度地降低功耗、您需要最大程度地减小(Vin 和 Vout)增量和/或负载电流。

    此致、

    Chibto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我之前的回答中似乎丢失了热性能信息。 那么、在这里、它是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chandrashekhar、

    由于这已经是一周没有回复、我假设这个主题已解决。 如果不正确、请随时再次发布。

    此致、Chibto