您好!
目前、我们考虑在设计中使用 TPS7A19、其输入电压范围为11至28V、输出电压为3.3V。 我们的负载要求将在150至200mA 的范围内。 我是否能够使用此部件满足此要求?
当负载要求为100mA (负载为22 Ω)时、此器件面临的问题是输出电压降至2.45V。 仅当我的负载小于10mA 时、器件才工作正常。 您能不能帮助我们解决这个问题。
谢谢、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Chandrashekhar、
为了更好地帮助您解决该问题、您能否分享您的原理图?
当输出降至2.45V 时、IN 引脚上测得的电压是多少? 所使用的电源可能被钳位到某个较低的电流? 使用输入电压和输出电压图进行示波器快照有助于查看发生的情况。
查看您的设计要求、您需要在设计中考虑热性能(与功率耗散成正比)。 设计中更糟糕的情况是输入电压= 28V 且输出电流= 200mA。
功率= Vin*IQ +(Vin-Vout)* Iout (或 近似 功率=(Vin-Vout)* Iout)
功率= 24.7*200mA = 4.94W
热上升=功率* thetaJA = 4.94W * 48C/W = 237.12 C
假设环境温度为25°C、器件温度为25°C + 237.12C = 262.12C、高于最高温度规格。
为了最大程度地降低功耗、您需要最大程度地减小(Vin 和 Vout)增量和/或负载电流。
此致、
Chibto