主题中讨论的其他器件: TIDA-00364
您好!
我想使用三个 LM5104并行驱动三相逆变器的 MOSFET。
如果使用单个栅极电阻器、是否合适或是否有其他预防措施。 例如、自适应延迟电路是否可能会对并联 MOSFET 产生意外的副作用?
谢谢、
Andrew
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想使用三个 LM5104并行驱动三相逆变器的 MOSFET。
如果使用单个栅极电阻器、是否合适或是否有其他预防措施。 例如、自适应延迟电路是否可能会对并联 MOSFET 产生意外的副作用?
谢谢、
Andrew
您好、Andrew、
感谢您关注 LM5104。 我不建议并联半桥驱动器、或者我们已经测试过。 传播延迟的差异、尤其是与可编程死区时间的差异、可能会导致时序冲突、这可能会导致停滞、尤其是在高侧浮动驱动器上。
如果您需要更高的驱动电流并联多个 MOSFET、我建议在驱动器输出上使用 BJT 缓冲器(NPN/PNP)以获得更高的驱动电流、然后将单独的栅极电阻器连接到每个 MOSFET 栅极。 下面是一个参考设计链接、其中显示了如何使用 BJT 缓冲器驱动并联 IGBT。 我建议在您的应用中采用 BJT 缓冲器和栅极连接。
http://www.ti.com/lit/ug/tiduc70a/tiduc70a.pdf
通过按下绿色按钮确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
此致、
您好、Andrew、
感谢您澄清了您用于并联 MOSFET 的方法。 对于驱动多个并联 FET 的单个驱动器、我们始终建议为每个 FET 使用单独的栅极驱动电阻器。 并联 FET 的时序不应存在显著差异、任何差异都是由栅极电荷的变化引起的。 如果担心 MOSFET 开关的差异很小、LM5104允许通过 RT 引脚设置额外的延迟时间、在这种情况下、我建议这样做。
按下绿色按钮确认这是否解决了您的问题、或者您可以就此主题提出其他问题。
此致、
您好、Andrew、
MOSFET 的连接和并联看起来正常。 我的一个注释是关于 HB 电容和 VDD 电容。
我看到其中3个 MOSFET 的栅极电荷相当高、为3x 122nC 或366nC。 4.7uF 引导电容将导致 MOSFET Qg 充电产生低纹波。 我们通常建议 VDD 电容为引导电容的10倍、以便在 VDD 电容上不会出现较大压降的情况下为引导电容充电。 VDD 电容也为4.7uF、因此我建议增大 VDD 电容。
CONFIRn 如果这通过选择绿色按钮解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。