This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5104:驱动并联 MOSFET

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5104, TIDA-00364
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/853166/lm5104-driving-parallel-mosfets

器件型号:LM5104
主题中讨论的其他器件: TIDA-00364

您好!

我想使用三个 LM5104并行驱动三相逆变器的 MOSFET。

如果使用单个栅极电阻器、是否合适或是否有其他预防措施。 例如、自适应延迟电路是否可能会对并联 MOSFET 产生意外的副作用?

谢谢、

Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您关注 LM5104。 我不建议并联半桥驱动器、或者我们已经测试过。 传播延迟的差异、尤其是与可编程死区时间的差异、可能会导致时序冲突、这可能会导致停滞、尤其是在高侧浮动驱动器上。

    如果您需要更高的驱动电流并联多个 MOSFET、我建议在驱动器输出上使用 BJT 缓冲器(NPN/PNP)以获得更高的驱动电流、然后将单独的栅极电阻器连接到每个 MOSFET 栅极。 下面是一个参考设计链接、其中显示了如何使用 BJT 缓冲器驱动并联 IGBT。 我建议在您的应用中采用 BJT 缓冲器和栅极连接。

    http://www.ti.com/lit/ug/tiduc70a/tiduc70a.pdf

    通过按下绿色按钮确认这是否解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    很抱歉我的帖子中有模糊之处。 需要澄清的是、它是并联放置的 MOSFET、而不是栅极驱动器。 三相桥中的三个半桥中的每一个只有一个 LM5104。 其用法与 TIDA-00364相同、但驱动程序不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的预期用法

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您澄清了您用于并联 MOSFET 的方法。 对于驱动多个并联 FET 的单个驱动器、我们始终建议为每个 FET 使用单独的栅极驱动电阻器。 并联 FET 的时序不应存在显著差异、任何差异都是由栅极电荷的变化引起的。 如果担心 MOSFET 开关的差异很小、LM5104允许通过 RT 引脚设置额外的延迟时间、在这种情况下、我建议这样做。

    按下绿色按钮确认这是否解决了您的问题、或者您可以就此主题提出其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    谢谢、很高兴听到这个消息。 您能不能在上面看到我的用法没有问题吗?  请忽略电流传感器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    MOSFET 的连接和并联看起来正常。 我的一个注释是关于 HB 电容和 VDD 电容。

    我看到其中3个 MOSFET 的栅极电荷相当高、为3x 122nC 或366nC。 4.7uF 引导电容将导致 MOSFET Qg 充电产生低纹波。 我们通常建议 VDD 电容为引导电容的10倍、以便在 VDD 电容上不会出现较大压降的情况下为引导电容充电。 VDD 电容也为4.7uF、因此我建议增大 VDD 电容。

    CONFIRn 如果这通过选择绿色按钮解决了您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的观看、我看到这是在数据表中编写的。

    感谢你的帮助。