This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:低栅极反弹(PDC9-36V)

Guru**** 2767525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5175

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170370/lm5175-low-gate-rebounce-pdc9-36v

器件型号:LM5175

尊敬的 TI FAE:

   我们发现、当低侧关闭时、低侧栅极将反弹至2V、如下图的 CH3所示。

   我们的应用是9-36V 至12V 的转换。 在24V 至12V 转换中发现异常波形。

   请快速回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    您是如何测量的? 您是否使用了 Tipp & Barrel 方法来避免信号拾取。

    您还可以测量 SW 节点电压吗?

    和该 MOSFET 的源漏极电压(需要差分探针)。

    注意:上升沿也有一个较大的欠压摆幅-超出规格

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您的回复。

    我不明白什么是 Tipp & Barrel 方法。 您能具体解释一下吗?

    下图 CH2测量了 SW 节点。

    CH1:TG1、   CH2:SW、   CH4:BG1.

     低侧 MOSFET 的源漏极电压是 SW (CH2)?

     

    下图的红色通道是差分通道、即 TG1- SW。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请在此处查找有关 Tipp 和 Barrel 的一些说明:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf

    幻灯片28

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我发现测量时 GND 选择会导致低侧反弹。 因此低侧不是问题。

    但高侧将在上升时下降。 该 IC 需要缓冲电路的剂量? 首选参数是什么?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    高侧没有过摆幅-只是一个压降-这是最合适的、因为 MOSFET 的米勒电容器和正常行为。

    我希望在较低的电压下会发生这种情况、那么您能否检查您对开关和米勒平坦区 MOSFET 的额定值。

    这应远 低于 (1 -2V)栅极高电平信号。 (在栅极和源极之间测量的栅极高电平)。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    红色曲线的计算公式为"高侧"减去"相位"、即高侧 MOSFET 的 VGS。 如图所示、此曲线由于相位和隐藏侧的下降而下降。 我认为 VGS 曲线将是一个平坦的曲线、但如果是米勒平坦的曲线、则不会出现下降。 这是正常的吗? 我不是很确定。

    此外、MOSFET 的参数如下所示:

    VGS (TH):1.7V

    QGS:6.5nC

    Qgd:6nC

    QG:16.5nC

    此致。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    您能为我们检查布局了。 MOSFET 和电感器背靠背放置。 这是问题吗?

    此致。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我的第一个猜测是、绿色信号(LDRV1)中有一些噪声拾取、这将使数学显示骤降。

    您是否可以选择使用差分探头来证明此测量结果?

    您是否已设置探头使用最小化的探头接地回路、请参阅:  

    TIPP 和桶式:

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf

    幻灯片28

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    很抱歉、我们可以使用差分探头。

    绿色信号错误。 我们按如下方式重新测量信号。  

    黄色:ugate

    蓝色:相位

    紫色:Lgate

    红色:黄色信号减去蓝色信号

    Ugate 有摆幅。 您能告诉我如何解决此问题吗? 原理图如下所示。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否确认您使用了 Tipp Barrel 方法来测量此信号?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    使用 Tipp Barrel 方法后、摆幅会降低。 非常感谢。

    我还有另一个问题。 ugate 的抖动很奇怪。 如下图所示、它会震颤到特定的线路中。 这是正常的吗?

    LM5175的抖动标准是什么? 根据我们的计算、抖动为12%。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您在上面测量的是哪个信号?

    您能否在相同条件下探测同一信号并在下降沿触发? 另请分享此图。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    信号是 ugate。

    下降沿如下。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在产品页面上、您可以找到快速入门计算器。

    LM5175数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com

    您能否使用此项并填写设计中的数据。

    请检查建议和使用的斜率补偿值。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    我认为抖动很大、或者 TI 的抖动标准是什么?我认为您提供的链接无法解决我的问题。

    如果抖动不符合您的标准、如何解决?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我同意抖动过大、但对于抖动、几个因素可能是根本原因、例如

    -斜率补偿错误->电流感测放大器的边沿过慢或过快

    布局->以便 Rsense 拾取噪声

    模拟信号和感应信号接地不良

    - LM5175的 Vcc 去耦效率低

    -电源去耦太弱或电源不够稳定

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    在过去 1天里、我没有看到更新、因此我假设问题已得到/或解答、问题已得到解决。
    我现在关闭这个线程。 如果仍有某个打开的回复、则该主题将再次打开。
    如果您有任何其他问题或该主题被锁定、请打开一个新问题。

    单击 Resolved 按钮也有助于我们维护此论坛。

    此致、
    Stefan