Other Parts Discussed in Thread: LM5175
尊敬的 TI FAE:
我们发现、当低侧关闭时、低侧栅极将反弹至2V、如下图的 CH3所示。
我们的应用是9-36V 至12V 的转换。 在24V 至12V 转换中发现异常波形。
请快速回复。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 David:
请在此处查找有关 Tipp 和 Barrel 的一些说明:
https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf
幻灯片28
此致、
Stefan
您好 Stefan、
红色曲线的计算公式为"高侧"减去"相位"、即高侧 MOSFET 的 VGS。 如图所示、此曲线由于相位和隐藏侧的下降而下降。 我认为 VGS 曲线将是一个平坦的曲线、但如果是米勒平坦的曲线、则不会出现下降。 这是正常的吗? 我不是很确定。
此外、MOSFET 的参数如下所示:
VGS (TH):1.7V
QGS:6.5nC
Qgd:6nC
QG:16.5nC
此致。
David

尊敬的 David:
我的第一个猜测是、绿色信号(LDRV1)中有一些噪声拾取、这将使数学显示骤降。
您是否可以选择使用差分探头来证明此测量结果?
您是否已设置探头使用最小化的探头接地回路、请参阅:
TIPP 和桶式:
https://www.ti.com/seclit/ml/slup385/slup385.pdf
幻灯片28
此致、
Stefan
尊敬的 David:
在产品页面上、您可以找到快速入门计算器。
您能否使用此项并填写设计中的数据。
请检查建议和使用的斜率补偿值。
此致、
Stefan