主题中讨论的其他器件: TL431、 UCC28180
大家好、
我已将 LLC IC UCC256404用于18V 和500W LLC 转换器设计。
我面临的负载调节问题意味着在无负载时、18V 输出电压正确进入、当我施加负载1A 时 、输出电压每12ms 持续上升和下降一次。 我已经检查了所有器件、并更换了光电隔离器和 TL431等一些组件。 但问题仍未解决。
升压 PFC 使用 IC UCC28180。 PFC 部分正常。 我单独测试了 PFC 部分。
请分享您的建议和反馈。
我在 ISENSE、BW、VCR 和 FB 引脚上检查了波形。
根据我的理解、它会检测过流保护故障。 是变压器问题吗?
email-id- rajkumar.chaurasiya@emerson.com