This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404调节问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, TL431, UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173103/ucc256404-ucc256404-regulation-issue

器件型号:UCC256404
主题中讨论的其他器件: TL431UCC28180

大家好、

我已将 LLC IC UCC256404用于18V 和500W LLC 转换器设计。

我面临的负载调节问题意味着在无负载时、18V 输出电压正确进入、当我施加负载1A 时 、输出电压每12ms 持续上升和下降一次。 我已经检查了所有器件、并更换了光电隔离器和 TL431等一些组件。 但问题仍未解决。  

升压 PFC 使用 IC UCC28180。 PFC 部分正常。 我单独测试了 PFC 部分。

请分享您的建议和反馈。

我在 ISENSE、BW、VCR 和 FB 引脚上检查了波形。  

根据我的理解、它会检测过流保护故障。 是变压器问题吗?

email-id- rajkumar.chaurasiya@emerson.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我有另一个问题。

    我们能否将 UCC256404用于 GaN FET 的600kHz 开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar、

    由于美国的感恩节周缩短、我们的产品专家将在下周之前提供。 同时、请提供原理图以及您收集的波形、以便他提供有意义的反馈。

    感谢您的耐心等待。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的分享。

    实际上、我们构建了两个原型。 以前这两种方法都可以正常工作、但在传导发射测试期间、一个电路板损坏。 然后我尝试进行调试、但问题未解决。   

    原理图中没有问题。  

    损坏电路板后、在电路板中进行一些故障检测。  输出电压在每12ms 持续上升和下降一次。 RVCC 还 会持续上升和下降、并且在负载时会限制频率、这就是电压调节问题的原因。

    请向我推荐您的意见和检查点。

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    感谢您的分享。

    实际上、我们构建了两个原型。 以前这两种方法都可以正常工作、但在传导发射测试期间、一个电路板损坏。 然后我尝试进行调试、但问题未解决。   

    原理图中没有问题。  

    损坏电路板后、在电路板中进行一些故障检测。  输出电压在每12ms 持续上升和下降一次。 RVCC 还 会持续上升和下降、并且在负载时会限制频率、这就是电压调节问题的原因。

    请向我推荐您的意见和检查点。

    谢谢、

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rajkumar、

    听起来电路板可能会进入 OVP 保护。  我会检查您的反馈电路、看看它是否受到了某种程度的损坏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享建议。

    我想知道。 我将在反馈电路中检查什么?

    我已经检查了光耦合器和 TL431、并更换了这两个部件。

    我选择了电阻分压器上侧6.2K 和68K、二者串联、下侧12K。

    仍然不工作。

    1 - FB 引脚波形

    2- RVCC 带负载

    3 VCC

    4 HV 引脚  

    5 - FB 引脚第2个波形

    如果您需要其他引脚波形、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您曾提到、在故障排除期间进行的入院测试期间设备损坏。

    我曾考虑过 TL431反馈电路。  由于您更换了 TL431电路上的元件、但问题仍未解决、因此该电路很可能未损坏。  但是、您可能需要在不加电的情况下使用单独的偏置电源对其功能进行双重检查、以确保其正常工作。

    根据您的波形、VCC 在 VCCSTARTSELF (26V)和 VCCReStartJFet (9.65V)之间循环。   

    FB 引脚从零开始、软启动至 5.6V、然后关断。

    这可能表示存在过压故障、过流故障或 UCC256404偏置电源损坏。

    由于您的设计正在工作、您可能已经损坏了 H 桥 FET、ISNS 电阻器电容器、甚至 VCR 分压器电容器。

    您可能需要检查它们以查看它们是否正常   

    您可能需要查看偏置电源是否损坏。  辅助二极管和/或 VCC 电容器可能会损坏。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您分享建议。

    我想知道。 我将在反馈电路中检查什么?

    我已经检查了光耦合器和 TL431、并更换了这两个部件。

    我选择了电阻分压器上侧6.2K 和68K、二者串联、下侧12K。

    仍然不工作。

    1 - FB 引脚波形

    2- RVCC 带负载

    3 VCC

    4 HV 引脚  

    5 - FB 引脚第2个波形

    如果您需要其他引脚波形、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的建议。

    问题已解决、电路板工作正常。 实际上辅助电源不能正常工作。 主要问题是辅助电源。

    我已经在不同负载下以110VAC 的电压捕获了一些波形,如 VCR、ISNS、BW、FB 和低侧 MOSFET VDS。

    波形会拾取大量噪声、峰值会变得非常高。

    请建议如何克服这些噪声。

    我附加了波形。

    1-蓝色- BW 引脚  

      黄色- LO 引脚

    2-紫色- FB 引脚

      黄色- LO 引脚

    3-蓝色 ISNS 引脚

      紫色- VCR

       黄色- LO

    4-紫色- RVCC 引脚

      蓝色 ISNS 引脚

      黄色- LO 引脚

    5-蓝色- ISNS

       紫色- VCR

       黄色- LO

    6 - UCC256404 LLC 原理图

    感谢您的建议。

    谢谢、此致、

    Rajkumar Chaurasiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajkumar、

    您看到的所有开关频率噪声都是由于未遵循正确的探测而导致的。

     请按下图所示、通过使探头接地环路变得较小来测量这些信号(请参阅 电源设计小贴士6:精确测量电源纹波- EE Times)。

    此致

    曼尼甘塔 P